Uniflash

Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST, UNIFLASH, AWR1642, MMWAVEICBOOST, IWR6843ISK-ODS, IWR6843

您好:

    我根据xWR16xx mmWave Demo的教程,在运行AWR1642BOOST时遇到以下几个问题:

    1. 在4.3 Flashing CCS debug firmware里面,打开Uniflash之后,在New Configuration这一项中应该选AWR1642的芯片还是选AWR1642BOOST的EVM(见图一)?

    2.还是这一节里面,填好端口号之后回到Program界面,教程里面说需要重启设备再点击Load Images,是指给板子断电再打开吗?还有,点击Load Images经常出现加载失败的情形(见图二),是因为之前加载成功端口被占用,所以关闭后再重新加载就不行了吗?如果是的话被占用的端口要怎么释放呢?或者这个问题要怎么解决呢?

    3.在5.1 Connecting EVM to CCS里,要创建一个目标配置文件把WEM和CCS连接,在debug中,点击Connect Target连接按钮,发现不能连接到CPU,右击加上(.gel)文件后连接成功,但是在下一步加载两个可执行文件(.xe674)和(.xer4f)时都显示加载失败。C674X_0: File Loader: Verification failed: Values at address 0x20000000 do not match,请问这种情况该怎么解决呢?

期待回复!

谢谢!

  • 为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。

  • 我遇到了和你一样的情况,会跳出Error信息。
    我是IWR6843ISK-ODS + MMWAVEICBOOST。
    重启设备应该不需要拔电,我是按一下MMWAVEICBOOST上的NRST就可以了,但还是还是没用烧成功。
    不知道您后来问题解决了没有,如果可以正常烧录了,希望告知一下解决方案。
    谢谢
  • 你好,

    请问你的ISK-ODS上的IWR6843是ES1.0的芯片,还是ES2.0的?
    1. 请确认MMWAVEICEBOOST上的SOP设置正确
    2. 请问你复位后,MMWAVEICBOOST右上角的DS2灯是否有点亮?
  • 另,不同硬件解决方法可能不同,建议有问题请新开一个帖子。