您好:
我根据xWR16xx mmWave Demo的教程,在运行AWR1642BOOST时遇到以下几个问题:
1. 在4.3 Flashing CCS debug firmware里面,打开Uniflash之后,在New Configuration这一项中应该选AWR1642的芯片还是选AWR1642BOOST的EVM(见图一)?
2.还是这一节里面,填好端口号之后回到Program界面,教程里面说需要重启设备再点击Load Images,是指给板子断电再打开吗?还有,点击Load Images经常出现加载失败的情形(见图二),是因为之前加载成功端口被占用,所以关闭后再重新加载就不行了吗?如果是的话被占用的端口要怎么释放呢?或者这个问题要怎么解决呢?
3.在5.1 Connecting EVM to CCS里,要创建一个目标配置文件把WEM和CCS连接,在debug中,点击Connect Target连接按钮,发现不能连接到CPU,右击加上(.gel)文件后连接成功,但是在下一步加载两个可执行文件(.xe674)和(.xer4f)时都显示加载失败。C674X_0: File Loader: Verification failed: Values at address 0x20000000 do not match,请问这种情况该怎么解决呢?
期待回复!
谢谢!