参照资料:TI-opt9221.pdf 39~40页
工作前提条件:
1.opt9221设置为Master serial configuration工作模式。
2.TIC_CONFIGZ拉高置1.8V,TIC_CEz拉低置0.1V,此时OPT9221和eeprom之间存在SPI通讯波形,大约200us通讯一次。
问题现象:
1.按照下图,opt9221向eeprom读取TFC配置,配置完成后,TIC_CONF_DONE引脚还是保持底电位,INT_OUT保持在高电位。
OPT9221一直处于配置t CONF配置阶段,从没有正式完成配置。
补充说明:
1.当TIC_CONFIGZ拉低置0.1V,TIC_CEz拉高置1.8V,由主控芯片控制EEPROM时,能正常读写EEPROM。
2.从官网上能找到OPT9221_0v31.tie,表示EEPROM的配置文件。
问题:
1.如何能验证EEPROM和opt9221之间的通讯正常?
2..tie文件是否需要导入到EEPROM中,才能使opt9221工作正常?
3.如果需要导入.tie到EEPROM,.tie文件中的内容如何解读?
参照:
以下帖子和我现象基本一致,但没有解答出解决方法。