觉像是6pwm在输出时被偏置了24V ,且在INH 和 INL 均为低时,GHA为高 ,GLA为低。
下图为3PWM时 DRV8305的GHA的输出是正确的。
下图是6PWM时的图片,信号被偏置了24V。这将导致MOS的输出一直都是24 v , 虽然在示波器上有所波动。
觉像是6pwm在输出时被偏置了24V ,且在INH 和 INL 均为低时,GHA为高 ,GLA为低。
下图为3PWM时 DRV8305的GHA的输出是正确的。
下图是6PWM时的图片,信号被偏置了24V。这将导致MOS的输出一直都是24 v , 虽然在示波器上有所波动。
9-27
因为示波器的表笔就剩一个了,所以只能使用单图单信号来表示。但是信号均是在一种模式下采集的。
在6PWM模式下的输出输入信号对照图
其中INHA为低电平
INLA为低电平
INHB为低电平
INLB为3.3V 高电平
INHC为 10kHz 3.3V 占比10%
INLC为 低电平。
按照以上输入信号,BLDC电机的电流应该从C相进——B相出。但是经过DRV8305预驱后,信号出现了问题。A 相得GHA也变为高电平,导致A相和C相进,B相出。与我设计的不同。
预期到MOS的信号输入如下:
GHA为24V的高电平(应该是低电平)
GLA为0V低电平
GHB为0V低电平
GLB为10V高电平
GHC为被偏置了24V的脉冲信号,信号的占空比正确。(被偏置后MOS的输出变为一直高电平,无法输出PWM波)
GLC为0V低电平
我的问题就是:
1、 当INHx 和 INLx的信号均为低电平时,经过预驱后就会变为 GHX为高电平, GLX为低电平。
2、 当INHx 为PWM脉冲时,GHX的预驱会自动偏置24V后,再累加10V的脉冲波形,导致MOS管波形不正确。
您好,已经将您的信息反馈给产品工程师。一旦有结果,会尽快通知您。 您也可以关注下帖,随时查看工程师的回复,并且与他讨论。