INA199A1漏电问题

Other Parts Discussed in Thread: INA199

一个电池供电的马达产品,启动电流6.4A,正常工作电流在4.2A以下。

实测在电池有电,5v和3v都没有电压的情况下,INA199芯片有10~30mA左右的漏电流,小批量试产发现大概有20%的板子有漏电现象。

正常使用时芯片功能没有任何问题,但是这个几十个毫安的漏电流一直都存在。

想请教下是否原料还是设计问题。