关于TMP275的温度报警功能的问题

Other Parts Discussed in Thread: TMP275, LM92

我使用这一款温度sensor做温度监控和报警,现在需要设置超过阈值报警的功能

但是根据这一款sensor的手册上写的,

一种设置是,温度超过上限,ALERT pin激活,而只有等到温度低于下限值时,ALERT pin才会复位

一种设置是,温度超过上限,ALERT pin激活,读取温度寄存器清掉标志后,还是只能等到温度低于下限后,才能再次激活ALERT pin

但是这两种设置,都不符合我的功能需求,我希望每次温度高于上限或低于下限时,ALERT pin都能够产生告警信号,请问这款sensor要如何实现呢

  • 您好,
    TMP275是应用在一种恒温场景,当温度超过设定的最高值时,关闭制热设备,当温度降至设定的最低值时,开启制热设备;然后循环重复上述。
    您应用TMP275的工作场景是什么样的呢
  • 我的应用场景是做温度监控,是区间告警,只要发生温度超过设定上限或者低于设定下限时就要产生告警,将告警信息呈现给用户。
    TMP275这款sensor可以实现我的需求么,或者有没有适合我这个使用场景的型号的sensor呢

  • TMP275的ALERT只能配置为 Comparator Mode 和 Interrupt Mode中的一种。如果需要温度区间告警,只能实时读取寄存器中的温度值,在微处理器中自己再做温度比较了。
  • 那请问有没有适合做区间告警,各项参数和TMP275相似的sensor呢,实时读取的功耗会大一点
  • 看下LM92是否满足您的要求,您也可以在下面TI官网进行产品筛选:
    www.ti.com.cn/.../products.html