我使用这一款温度sensor做温度监控和报警,现在需要设置超过阈值报警的功能
但是根据这一款sensor的手册上写的,
一种设置是,温度超过上限,ALERT pin激活,而只有等到温度低于下限值时,ALERT pin才会复位
一种设置是,温度超过上限,ALERT pin激活,读取温度寄存器清掉标志后,还是只能等到温度低于下限后,才能再次激活ALERT pin
但是这两种设置,都不符合我的功能需求,我希望每次温度高于上限或低于下限时,ALERT pin都能够产生告警信号,请问这款sensor要如何实现呢
我的应用场景是做温度监控,是区间告警,只要发生温度超过设定上限或者低于设定下限时就要产生告警,将告警信息呈现给用户。 TMP275这款sensor可以实现我的需求么,或者有没有适合我这个使用场景的型号的sensor呢