各位,我已经严格遵守mmWaveStudio用户指南,DCA1000EVM数据捕获卡用户指南和DCA1000培训视频。如用户指南和培训视频所示,前面步骤都没有问题,包括以太网的连接,但是当我尝试“ SetUp DCA1000”时,收到以下错误消息:超时错误!系统已断开连接,然后显示“无法读取FPGA版本”。Timeout Error! System disconnected 以及Unable to read FPGA Version. [error -5]。
我已经浏览并尝试了该论坛之前提到的一些解决方案,但是没有用。我注意到用户指南的FPGA DLL版本和一些论坛帖子为2.7,但我的mmWaveStudioS上的FPGA DLL显示为1.0。这种差异会引起问题吗?
但是当我在同事的桌面上尝试时,FPGA DLL版本也显示为1.0,但是没有出现上述的问题。”最后.bin文件也可以正确生成,就像DCA1000培训视频中演示那样。
所以我很奇怪,不知道为什么会这样,我希望有人给我一个解决方案,以便我可以继续使用该设备。
非常感谢!