Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
第二次做样板了,调试好了一个能正常;另外一个板小电流能运行(1A), 外接电机是4A的,当我把电流设置为4A时,开始运行不到1秒电源24V 2.5A的直接过流保护了,断电测量样板的电源两端电阻为2R了,拆掉芯片换一个正常;小电流继续能运行,电流再次调大,再次烧了!
芯片有过热过流保护,不知是什么原因导致直接烧掉?
请问导致DRV8711的可能性会有哪些情况?
寄存器设置如下:
DrvRegister[Ch][REG_CTRL] = 0x0D10; //ISGAIN = 10
DrvRegister[Ch][REG_TORQUE] = 0x01C3;
DrvRegister[Ch][REG_OFF] = 0x000b;
DrvRegister[Ch][REG_BLANK] = 0x0031;
DrvRegister[Ch][REG_DEVAY] = 0x030b;
DrvRegister[Ch][REG_STALL] = 0x0A02;
DrvRegister[Ch][REG_DRIVE] = 0x0A58;
另外一个项目也是按这个配置做的外接4.2A的57电机,已正常使用100个左右;
目前也是按之前的来修改重做一个板,焊了两个样品,
一个目前正常,但有时出现PDF(pre-driver)误报错,在检查原点,
另外一个样板就是烧坏了一片DRV8711,小电流正常运行,调大后直接烧掉,连续换两片,外围电路也就几个电容;不芯片是什么原因导致
DECMODE应该为混合衰减模式,不是强制缓慢衰减模式吧
您是正确的,它是混合衰减模式。
将TOFF调高了运行转速是否不能太高?
是的,这样做应该没有问题。
请问您正在使用的FET的RDS(on)是多少?这样我可以计算出触发OCP故障之前可以流经FET的最大电流。
重制PCB板回来再制作1片,芯片不烧但是PDF故障还是B通道,电机运行几秒后会自动保护起来,读取STATUS寄存器的值为0x010为BPDF Channel B predriver fault
驱动回路有多打几个过孔,BxLS输出电阻原来为0R改为100R有改善,但偶尔也还会出错!
看论坛上的资料修改DRIVE这个寄存器的参数可改善,请问这个寄存器要如何配置,目前我用的MOS管为AON6850,负载电阻为0.05R,驱动小于5A以下的步进电机
为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布一个新帖在E2E英文技术论坛上https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38,将由美国的产品工程师为您提供进一步帮助。另外,由于现在是圣诞和新年假期,回复会有所延误, 敬请谅解。