用CCS对 MMWCAS-DSP-EVM 的TDA2X的代码debug应该选择哪种boot模式?boot列表中为何没有norflash加载的选项?

Other Parts Discussed in Thread: MMWCAS-DSP-EVM

如上图所示,boot列表中没有CCSDebug、nor boot的配置选项。

用CCS对 MMWCAS-DSP-EVM 的TDA2X的代码debug应该选择哪种boot模式?boot列表中为何没有norflash加载的选项?

  • 你好,

    请问你想如何调试TDA2x? 是手动在CCS里加载代码,还是SD启动后,在CCS里仅仅加载symbol?

    目前MMWCAS-DSP-EVM上运行的processor sdk radar使用SD卡启动,代码放在SD卡里。
    如果你想手动在CCS里下载代码,你可以仍然设置SD启动,但把SD卡拔掉,让启动失败就可以了。
  • 把SD卡拔掉之后,再启动后,EVE下载不进去了,其他核都下载完成了

  • 你好,

    需要运行一些gel脚本。

    请参考vision_sdk\docs\UserGuides\VisionSDK_UserGuide_TDA2xx.pdf - 3.9 Load using CCS

  • 你好,

    我的脚本中没有下面这一项:

    其他的都按步骤完成了,而且还参考了eve_sw_getting_started.pdf中的3.6 Setup EVE in CCS 还是一样的错误。

    我用的SDK是PROCESSOR_SDK_VISION_03_08_00_00,曾经更改过DDR的内存映射,将512MB扩展到了1GB,会不会跟这个有关系?

  • jim jim3 说:
    我用的SDK是PROCESSOR_SDK_VISION_03_08_00_00,曾经更改过DDR的内存映射,将512MB扩展到了1GB,会不会跟这个有关系?

    我使用原始memory配置的bin,只要在A15_0里,运行了script菜单下TDA2xx MULTICORE Initialization->TDA2xx_MULTICORE_EnableAllCores,然后就可以现在EVE,下载EVE的代码,没有报错。不需要文档里提到的这个eve mmu cfg的配置。这个菜单,我这里也没有。在tda2xx_mutlicore_reset.gel里,我设置的#define EVE_SW_CONFIG          0。

    建议你先尝试一下没有修改memory map的bin。

  • 如果我想用norflash启动应该如何设置拨码开关呢?