DS80PCI800 PCIEgen1.0x8 linux 搜不到device

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

最新做了一个板子,使用了DS80PCI800芯片,芯片接法完全按照评估板的接法连接,

同时设置如下:使能内部的ldo,PRSNT=0,RXDET=F,RATE=0,SD_TH=F,RES=F,ENSMB=0,EQA/B[1:0]=00,00,DEMA/B[1:0]=FR,FR。我们使用xilinx的pcie的example_design工程测试,无法搜到PCIE设备,RATE进行不同的设置都搜不到设备。

与此同时我们使用xilinx的ibert工程测试,上述参数无法测试用过,但是将RATE=R,DEMA/B[1:0]=FF,FF的设置下是可以测试通过的,工具显示眼图也很好。

我们的板卡因为种种原因结构如下:PCIE板卡(12inch)-----转接卡(TX,RX均放置了该芯片,1inch)----连接到Xilinx FPGA板卡(5inch).

拜托工程时帮我看一下,设置上有什么问题吗?另外这个片子可以用来测试1个通道的PCIE工程吗?

  • 您好,您的意思是RATE=R,EMA/B[1:0]=FF时测试通过,能识别到device是吗?
    RATE的几种接法,可以看下引脚定义,没有直接接GND的接法,所以可以通过20Kohm到GND, 也就是R level,所以可以将RATE=R。
    但是当RATE=R的时候,是without de-Emphasis的,所以根据table 3, 如果DEMA/B[1:0]=FF 的话,DEM-DB是-3.5dB , 和RATE=R 是矛盾的。
  • 这种配置下,测试时的却搜不到device的。我们只是在这种情况下,使用xilinx iBert example_design工程测试通道的连通性,是能够连接上同时工具显示的眼图也很好,但是vivado 工具显示的眼图的开口区域有点夸张了,平时的电话我们只有五千左右,这个居然有好几万,数据不太正常。

  • 我现在想知道你们配合xilinx的FPGA的PCIE工程的话,关于DS80PCI800的设置有没有什么推荐的。