OPT3101 IR驱动电流为0(TX0引脚)

Other Parts Discussed in Thread: OPT3101

你好,我在自行购置了OPT3101芯片并参考《具有抗日光功能的宽范围(120° FOV,1.6 米)接近传感参考设计》①后,自行绘制了PCB板并完成焊接工作之后,使用树莓派作为I2C的主机,OPT3101作为从机接受配置。采用树莓派的3.3V电源作为OPT3101芯片的供电。

以下是PCB板的电路原理图和PCB图

微云:share.weiyun.com/QsA25cXF

根据文档《如何设置并校准基于 OPT3101 的系统以进行接近感应》②中第二节“首次启动”完成开发板的验证:

  1. 上电之后,在使用内部LDO的情况下,AVDD和VDD电源上的OPT3101生成的电压均为1.8V
  2. INP和INM引脚电压相对于地的电压均为1V
  3. I2C从属线路SDA_S和SCL_S的电压为3.3V
  4. 模拟地和数字地通过磁珠隔离,相互之间电压为0V

验证之后,可以通过树莓派4B自带的I2C接口使用i2ctransfer命令与OPT3101进行通讯,确认可以在指定寄存器上进行读写操作,每次读取和写入都是按照24bit进行,先读写[7:0]然后读写[15:8],最后读写[23:16]

 

接下来按照文档②中第2.4节和文档《OPT3101 Distance Sensor System Calibration》③第二节和第四节所述进行校正,然后发现校正之后使用非HDR模式下,给TX0哪怕是最高驱动电流,PD对应的AMP输出(0x09寄存器)的输出大概只有500左右,几乎可以视作没有接收到任何信号。

 

起初,我们怀疑是IR和PD的选型问题,因为IR选择了一款FoV比较大的产品SFH4250S,PD选择的也是一款比较大的产品SFH 203 PFA,其中大致参数如下:

IR的前向电流典型值为100mA,Radiant intensity大概在25-50 mW/sr
PD的灵敏度为0.62 A / W

可能是IR的功率较小导致PD不能够接收到足够的红外光信号(当然不排除这种可能)使得AMP输出较小,但是进一步排查却发现TX0的管脚没有驱动电流。

具体的验证方式:

将IR拆下,两端接上一个20欧姆的电阻,如果TX0有驱动电流的话,电阻两端应该是有电压的,但是测得的电压为0,并且使用霍尔电流传感器在OPT3101的供电电源处测试的电流大小也非常小(整个OPT3101的功耗小于其正常工作时候的功率,甚至小于IR正常工作的功率)

 

我按照文档②的说明启动OPT3101,具体步骤如下:

  1. 设置采样率 写NUM_SUB_FRAMES寄存器(0x9F)
    0x07 0xf0 0x7f -> 0x9F
    NUM_SUB_FRAMES = 127
    NUM_AVG_SUB_FRAMES = 127
  2. 选择环境消除DAC电阻器值(消除环境光电流) IAMB_MAX_SEL寄存器(0x72[7:4])
    这里设置环境电流200mA,因此0x72[7:4]设置14
    复位初始值:0x00 0x00 0xc0  = 0000 0000 0000 0000 1100 0000
    写 0x00 0x00 0xe0 -> 0x72     = 0000 0000 0000 0000 1110 0000
  3. 通过设置TG_EN = 1寄存器(0x80)来启用时序发生器
    复位初始值:0x00 0x4e 0x1e = 0000 0000 1000 1110 0001 1110
    写 0x00 0x4e 0x1f -> 0x80      = 0000 0000 1000 1110 0001 1111
  4. 内部串扰校正:通过先后设置INT_XTALK_CALIB = 1和INT_XTALK_CALIB = 0寄存器(0x2E)来执行内部串扰校正
    XTALK_FILT_TIME_CONST = 3 (0011)
    复位初始值:0x80 0x01 0xa0 = 1000 0000 0000 0001 1010 0000
    写 0x30 0x01 0xb0 -> 0x2E     = 0011 0000 0000 0001 1011 0000
    延时一段时间后,写 0x30 0x01 0xb0 -> 0x2E = 0011 0000 0000 0001 1010 0000
    可以查看校正结果IPHASE_XTALK(3Bh)、QPHASE_XTALK(3Ch)

  5. 照明串扰校正:先遮住PD,然后校正 寄存器(0x2E)
    完成内部串扰校正后寄存器0x2E的值为0x30 0x01 0xb0
    因为之后要读取照明串扰结果,所以将IQ_READ_DATA_SEL(0x2E[11:9])设置成 1(001)
    照明串扰选择内部校准值USE_XTALK_REG_ILLUM(0x2E[8])设置成0
    写 0x30 0x12 0xb0 -> 0x2E                              = 0011 0000 0001 0010 1010 0000
    延时一段时间后,写 0x30 0x02 0xb0 -> 0x2E = 0011 0000 0000 0010 1010 0000
    可以查看校正结果IPHASE_XTALK(3Bh)、QPHASE_XTALK(3Ch)

  6. 禁用HDR并且在TX0通道上使用大电流 EN_ADAPTIVE_HDR寄存器(0x2A[15])和SEL_HDR_MODE寄存器(0x2A[16])
    复位初始值:0x78 0x49 0x20 = 0111 1000 0100 1001 0010 0000
    写 0x79 0xc9 0x20 -> 0x2A     = 0111 1001 0100 1001 0010 0000
  7. 写入照明 DAC 电流 ILLUM_DAC_L_TX0 和 ILLUM_DAC_H_TX0寄存器(0x29[9:0])
    复位初始值:0xc3 0x0f 0x3f = 0011 1111 0000 1111 1100 0011
    要写入值:18(10010)*5.6 = 100   6(00110)*1.4 = 8.4
    写 0x3f 0x0e 0x46 -> 0x29   = 0011 1111 0000 1110 0100 0110
  8. 编程自适应HDR阈值:HDR_THR_LOW寄存器(0x2C)和HDR_THR_HIGH寄存器(0x2B)以及照明电流DAC阶跃
    2BH 复位初始值:0x00 0x60 0x00 = 0000 0000 0110 0000 0000 0000
    要写入值:SCALE_H: 0(5.6mA)    SCALE_L:3 (1.4mA)
             HDR_HIGH:27000
    写 0x03 0x69 0x78 -> 0x2B           =   0000 0011 0110 1001 0111 1000

    2CH 复位初始值:0x00 0x08 0x00 = 0000 0000 0000 0100 0000 0000
    要写入值:HDR_LOW: 1800
    写 0x00 0x07 0x08 -> 0x2C             = 0000 0000 0000 0111 0000 1000
  9. 开启片上温度传感器 EN_TEMP_CONV(0x6E[19])
    复位初始值:0x02 0x1e 0xe2 = 0000 0010 0001 1110 1110 0010
    写入 0x0a 0x1e 0xe2 -> 0x6e = 0000 1010 0001 1110 1110 0010

 

不知道是不是寄存器配置存在问题还是不能这样测试OPT3101的TX0引脚的驱动电流。另外发现OPT3101复位后,部分寄存器的值与文档所述的默认值并不一致

  • 您好,感谢您对TI产品的关注!首先需要向您确认的是,寄存器写入后,是否可以正确读出,即寄存器读写是否正常;
    您说的---OPT3101复位后,部分寄存器的值与文档所述的默认值并不一致----具体是指哪些寄存器呢

    图片需要点击对话框右下角使用高级编辑器上传图片才能显示

  • 感谢您的回复:

    首先,针对寄存器写入是否成功的问题,如果我向寄存器写入A值,随后读取寄存器的值也确实是A值,是否可以认为我的写入操作是OK的?(我是按照[7:0] [15:8] [23:16]的顺序一次性写入寄存器的)
    第二个问题,我只测试了初始化相关的几个寄存器,我发现初始化后读取0x6E寄存器的值为0x021EE2,而按照文档说明这里应该是0x020000

    其他更多的寄存器我没有继续验证

    能否请教一下一个比较准确的初始化芯片的流程吗?按照我的理解开启TG时钟后(非触发模式下)TX0的驱动电流就应该是开启了的

    (补充说明一下:我在测试的时候并没有接入GP1,GP2两个引脚)

  • 能否咨询一下如果需要开启TX0的电流驱动需要配置哪些寄存器

  • 抱歉回复迟了,0x6E寄存器的值为0x021EE2没关系,因为后面的位都是RESERVED
    产品页面上的OPT3101 configurator tool可用于生成配置文件,配置文件可以添加到SDK中,然后在PC或MCU上用于配置OPT3101。SDK是用来执行配置过程的,而不需要手动写入所有寄存器。
    TI提供的开发资源和配置工具可以在这里找到:
    e2e.ti.com/.../815766
  • 楼主有解决吗?我也遇到类似问题,用demo板同样的配置是OK的,用自己的板就出现这样的问题