Other Parts Discussed in Thread: OPT3101
你好,我在自行购置了OPT3101芯片并参考《具有抗日光功能的宽范围(120° FOV,1.6 米)接近传感参考设计》①后,自行绘制了PCB板并完成焊接工作之后,使用树莓派作为I2C的主机,OPT3101作为从机接受配置。采用树莓派的3.3V电源作为OPT3101芯片的供电。
以下是PCB板的电路原理图和PCB图
根据文档《如何设置并校准基于 OPT3101 的系统以进行接近感应》②中第二节“首次启动”完成开发板的验证:
- 上电之后,在使用内部LDO的情况下,AVDD和VDD电源上的OPT3101生成的电压均为1.8V
- INP和INM引脚电压相对于地的电压均为1V
- I2C从属线路SDA_S和SCL_S的电压为3.3V
- 模拟地和数字地通过磁珠隔离,相互之间电压为0V
验证之后,可以通过树莓派4B自带的I2C接口使用i2ctransfer命令与OPT3101进行通讯,确认可以在指定寄存器上进行读写操作,每次读取和写入都是按照24bit进行,先读写[7:0]然后读写[15:8],最后读写[23:16]
接下来按照文档②中第2.4节和文档《OPT3101 Distance Sensor System Calibration》③第二节和第四节所述进行校正,然后发现校正之后使用非HDR模式下,给TX0哪怕是最高驱动电流,PD对应的AMP输出(0x09寄存器)的输出大概只有500左右,几乎可以视作没有接收到任何信号。
起初,我们怀疑是IR和PD的选型问题,因为IR选择了一款FoV比较大的产品SFH4250S,PD选择的也是一款比较大的产品SFH 203 PFA,其中大致参数如下:
IR的前向电流典型值为100mA,Radiant intensity大概在25-50 mW/sr
PD的灵敏度为0.62 A / W
可能是IR的功率较小导致PD不能够接收到足够的红外光信号(当然不排除这种可能)使得AMP输出较小,但是进一步排查却发现TX0的管脚没有驱动电流。
具体的验证方式:
将IR拆下,两端接上一个20欧姆的电阻,如果TX0有驱动电流的话,电阻两端应该是有电压的,但是测得的电压为0,并且使用霍尔电流传感器在OPT3101的供电电源处测试的电流大小也非常小(整个OPT3101的功耗小于其正常工作时候的功率,甚至小于IR正常工作的功率)
我按照文档②的说明启动OPT3101,具体步骤如下:
- 设置采样率 写NUM_SUB_FRAMES寄存器(0x9F)
0x07 0xf0 0x7f -> 0x9F
NUM_SUB_FRAMES = 127
NUM_AVG_SUB_FRAMES = 127 - 选择环境消除DAC电阻器值(消除环境光电流) IAMB_MAX_SEL寄存器(0x72[7:4])
这里设置环境电流200mA,因此0x72[7:4]设置14
复位初始值:0x00 0x00 0xc0 = 0000 0000 0000 0000 1100 0000
写 0x00 0x00 0xe0 -> 0x72 = 0000 0000 0000 0000 1110 0000
- 通过设置TG_EN = 1寄存器(0x80)来启用时序发生器
复位初始值:0x00 0x4e 0x1e = 0000 0000 1000 1110 0001 1110
写 0x00 0x4e 0x1f -> 0x80 = 0000 0000 1000 1110 0001 1111
- 内部串扰校正:通过先后设置INT_XTALK_CALIB = 1和INT_XTALK_CALIB = 0寄存器(0x2E)来执行内部串扰校正
XTALK_FILT_TIME_CONST = 3 (0011)
复位初始值:0x80 0x01 0xa0 = 1000 0000 0000 0001 1010 0000
写 0x30 0x01 0xb0 -> 0x2E = 0011 0000 0000 0001 1011 0000
延时一段时间后,写 0x30 0x01 0xb0 -> 0x2E = 0011 0000 0000 0001 1010 0000
可以查看校正结果IPHASE_XTALK(3Bh)、QPHASE_XTALK(3Ch)

- 照明串扰校正:先遮住PD,然后校正 寄存器(0x2E)
完成内部串扰校正后寄存器0x2E的值为0x30 0x01 0xb0
因为之后要读取照明串扰结果,所以将IQ_READ_DATA_SEL(0x2E[11:9])设置成 1(001)
照明串扰选择内部校准值USE_XTALK_REG_ILLUM(0x2E[8])设置成0
写 0x30 0x12 0xb0 -> 0x2E = 0011 0000 0001 0010 1010 0000
延时一段时间后,写 0x30 0x02 0xb0 -> 0x2E = 0011 0000 0000 0010 1010 0000
可以查看校正结果IPHASE_XTALK(3Bh)、QPHASE_XTALK(3Ch)
- 禁用HDR并且在TX0通道上使用大电流 EN_ADAPTIVE_HDR寄存器(0x2A[15])和SEL_HDR_MODE寄存器(0x2A[16])
复位初始值:0x78 0x49 0x20 = 0111 1000 0100 1001 0010 0000
写 0x79 0xc9 0x20 -> 0x2A = 0111 1001 0100 1001 0010 0000
- 写入照明 DAC 电流 ILLUM_DAC_L_TX0 和 ILLUM_DAC_H_TX0寄存器(0x29[9:0])
复位初始值:0xc3 0x0f 0x3f = 0011 1111 0000 1111 1100 0011
要写入值:18(10010)*5.6 = 100 6(00110)*1.4 = 8.4
写 0x3f 0x0e 0x46 -> 0x29 = 0011 1111 0000 1110 0100 0110
- 编程自适应HDR阈值:HDR_THR_LOW寄存器(0x2C)和HDR_THR_HIGH寄存器(0x2B)以及照明电流DAC阶跃
2BH 复位初始值:0x00 0x60 0x00 = 0000 0000 0110 0000 0000 0000
要写入值:SCALE_H: 0(5.6mA) SCALE_L:3 (1.4mA)
HDR_HIGH:27000
写 0x03 0x69 0x78 -> 0x2B = 0000 0011 0110 1001 0111 1000
2CH 复位初始值:0x00 0x08 0x00 = 0000 0000 0000 0100 0000 0000
要写入值:HDR_LOW: 1800
写 0x00 0x07 0x08 -> 0x2C = 0000 0000 0000 0111 0000 1000
- 开启片上温度传感器 EN_TEMP_CONV(0x6E[19])
复位初始值:0x02 0x1e 0xe2 = 0000 0010 0001 1110 1110 0010
写入 0x0a 0x1e 0xe2 -> 0x6e = 0000 1010 0001 1110 1110 0010
不知道是不是寄存器配置存在问题还是不能这样测试OPT3101的TX0引脚的驱动电流。另外发现OPT3101复位后,部分寄存器的值与文档所述的默认值并不一致