咨询一下1.profilecCfg中的采样效率和调频信号斜率问题2.detObjOutMaxSize的值问题

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK

你好!

目前使用IWR6843ISK产品,使用的例程是out of box demo里面对应的程序68xx_mmwave_sdk_dsp,距离维256,速度维32.

1.B=Slope*256/fs=150MHz;

当Tadctime 取1133us(225.9khz), 566.5us(451.8kHz),226.6us(1129.5kHz),改变对应其他参数,都是配置不成功。
当Tadctime取113.3us可以配置成功,具体值:idletime:1378.7us ;ramptime:121.3us   Tadctime:113.3us  fs:2259kHz  slope:1.323MHz/us
只查到6843的fs的max为12.5M,这个是不是采样频率和斜率不能设置太低?

2.对应该芯片,采用距离维512*速度维16,和256*32,哪种性能更稳定?还是效果一样?

3.detObjOutMaxSize这个值在场景中检测到(这取决于配置,如cfar阈值,*静态杂乱清除等)和内存和MIPS限制,看了一下,程序中是500,这个有具体的计算公式吗?或者相关资料吗?极限能做到多少呢?

  • 1. ADC采样率在2MHz至12.5MHz之间。看起来使用接近2MHz ADC采样率的没有什么问题。您的斜率很低,因为您的RF带宽限制为150MHz,与4GHz的最大RF带宽相比,这是相当低的。但是也看不出有任何问题。请问为什么空闲时间这么长? 您是否要提高速度分辨率?

    2. 较大的numADCSample和较小的numLoops将导致增加最大范围并降低速度分辨率。两者都是有效的选项,您可以决定对最大范围和速度分辨率的要求。

    3. 在point cloud生成期间,通常将detObjOutMaxSize设置为限制内存和MIP使用。您可以降低CFAR检测阈值,并在传感器前面增加很多移动以尝试达到此限制。

  • 通常将detObjOutMaxSize设置为限制内存和MIP使用?MIP具体是指?是不是内存如果足够大,这个值也会可以设置大一些?
  • MIP是指Million Instructions Per Second. 如果内存足够大且帧周期足够长, 您可以将detObjOUtMaxSize设置为更大。