DRV10983参数设置问题

Other Parts Discussed in Thread: DRV10983

u8 RegData[12] =
{
    0x99,        //MotorParam1
    0x2A,        //MotorParam2
    0xBC,        //MotorParam3
    0xD9,        //SysOpt1
    0xE3,        //SysOpt2
    0x5C,        //SysOpt3
    0x8A,        //SysOpt4
    0xF8,        //SysOpt5
    0x04,        //SysOpt6
    0xD8,        //SysOpt7
    0x1E,        //SysOpt8
    0x2E        //SysOpt9
};

上面是12个寄存器所写入的参数,连接电机后,无法驱动电机。测量相与地之间会出现极短的脉冲信号,频率很低。能否帮助说明改设置有何问题

  • u8 RegData[12] =
    {
        0x2A,        //MotorParam1
        0xAA,        //MotorParam2
        0x4C,        //MotorParam3
        0x06,        //SysOpt1
        0xD2,        //SysOpt2
        0x80,        //SysOpt3
        0xBA,        //SysOpt4
        0xAF,        //SysOpt5
        0xFD,        //SysOpt6
        0x82,        //SysOpt7
        0xF9,        //SysOpt8
        0xD0        //SysOpt9
    };


    这是我设置的参数

  • 您好,我已经把您的问题转发给我们的DRV10x专家。

    我有两个问题:
    1.能否请您提供所用电机的参数? (电阻和反电动势常数)
    2.当电动机不旋转时,FaultCode 寄存器中的值是多少?

    - Eric C.

  • 你好,电机已经可以运转了,现在出现一个问题就是,我使用的是IIC控制电机转速,使用PI算法闭环调节,发现电机转速在高低温偏差较大。调试程序发现,电机稳定后,IIC获得的转速与预期转速相差不大,但电机实际转速误差却很大。例:设置电机期望转速为65.5Hz,常温时,IIC获取转速65.5左右,电机转速65.5Hz左右,误差不大;低温时,IIC获取转速65.5左右,电机转速61Hz左右;高温时,IIC获取转速65.5左右,电机转速69Hz左右,低温误差-4Hz,高温误差+4Hz。
  • DRV10983温度影响大吗?