不清楚mmwave studio采集时frame定义的Start ChirpTX和End ChirpTX



这里的Start ChirpTX和End ChirpTX好像只要启用三个天线就得设置为start 天线0 end 天线2

就比如如果我的发射顺序是天线0,天线2,天线1;这里的Start ChirpTX和End ChirpTX好像还是得设置为start 天线0 end 天线2

不太理解内部的具体运作原理

还有就是frame设置里设置了chrip loops,这个是一个天线发射完chrip loops个脉冲另一个天线再发射chrip loops个脉冲还是一个天线发完一个脉冲后,另一个天线再发,循环chrip loops次?