Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
用mmwave studio进行波束成形的使用过程中,用matlab进行后处理,得到的关于平均所有角度之后距离和db的图也就是subplot(2,2,1)。对每个chirp的线单独画出来,发现不一样这是为什么。同时第16chirp似乎处理出来的结果较好。
你好,
请参考mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\AWRx_TX_Channel_Calibration_Script_User_Guide.pdf
你好,
cascade mmwavestudio手册里面提供的use case3里面就是使用TXBF的方式采集数据,这个case默认你已经参考8.3.3章节的内容进行了校准。具体请参考8.3.3章节内容。
TXBF的方法就是把不同天线的能量集中到一个方向,每根发射天线本身的相位就不同,那调整到一个方向,相应的phase shift配置也是不同的。
关于有效帧,请参考 cascaded user guide里面的下面内容:
12. Known Issues and Limitations
Serial Number Description
1 The first frame may be corrupted in every capture. It is recommended to ignore the first frame for all captures.
你好,我就是对这里的121个角度很疑惑,他这里用到的是chirp based beamforming,但是配置文件里面并没有说明他是从什么角度开始扫描的,并且每次扫描角度的步长也没有说明。同时他这里sf1和sf2配置相同,sf3和sf4配置相同 但是他们的chirp数又有区别,这里很奇怪sf1和sf2的chirp数量是121 loop是16,但是sf3和sf4的chirp数量是1,loop数量是128并且采样点数设置的为1。这是为什么。在用matlab后处理时,运行TXBF_processing.m处理时对应的参数是否也都要进行更改。但是这里不知道其扫描角度同时matlab后处理时并没有关于sf2,sf3,sf4的参数配置。
第二个问题 获取有效帧的函数在processing.m里面一个叫做 getValidNumFrames的函数
第三个问题,在用capture.m来进行参数配置的时候,配置完了进行数据捕获以及运行processing.m进行处理,得到的结果
可以看到只有两根线也就是两个chirp的幅值较高,这里每个接受到的chirp的幅值不同是什么原因导致的。同时我放大图片进行查看发现,存在多组 两个chirp的曲线十分贴合靠近,这里波束成形用到是frame based 也就是一个frame里面64个chirp的配置是相同的对应的扫描的角度也都是一样的,为什么还会存在每个chirp画出来的线差异这么明显的现象。这里我用到的校准矩阵是下软件时自带的,
user5159635 说:TXBF_processing.m处理时对应的参数是否也都要进行更改
请问你说的这个m文件是mmwave_studio_03_00_00_14\mmWaveStudio\MatlabExamples\4chip_cascade_TxBF_example\cascade_TxBF_signalProcessing.m么?
这个处理文件是和cascade_TxBF_dataCapture.m配置使用的。
如果你的问题3指的是这个两个文件,那就需要看校准后的效果。
对于Cascade_Configuration_TXBF.lua,你有尝试运行后用mmwave studio的postproc处理么?对于advance frame里面4个sub frame里面的number of chirps和number of loops我也不是很理解,我认为一个SF1就可以实现相关功能了。
里面的phase shift配置的原理,请参考下面的论坛讨论,注意参考代码的天线间隔设置。但是在下面的配置里,默认天线的相位差就是天线的间距导致的,但是实际情况下由于天线生产时候的误差,还会引入相差,使用下面的方法是没有把这个相差加入的。所以我建议还是使用AWRx_TX_Channel_Calibration_Script_User_Guide.pdf提到的校准方法和测试用例。

user5159635 说:级联雷达手册上面提供的运行成功后的chirp图也是和我发的一样
能否说明一下是哪个文档的哪个图?
你好,
左上角图是不同角度情况下的range-doppler图。图上可以看到最上面绿色和蓝色线幅值比较大,我理解是目标靠近这两个方向,所以幅值较大。但我不是很理解这个你说的chirp值分成两部分有什么关系?