DCA1000EVM+MMWAVEICBOOST+IWR6843ISK-ODS RS232连接不成功

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, MMWAVEICBOOST, UNIFLASH, IWR6843ISK-ODS

根据《DCA1000EVM Quick Start Guide》和《mmwave_studio_user_guide》连接和配置硬件和软件

  • 参考以下帖子看一下是否有帮助。
    e2e.ti.com/.../770709
  • Dear Nancy:

    拨码已按照提示进行设置,RS232仍无法连接成功

  • 你好,

    5V电源应该是接在MMWAVEICBOOST上,由MMWAVEICBOOST给DCA1000EVM供电。
  • Dear Chris:

    DCA1000EVM的5V供电已改成由MMWAVEICBOOST提供,RS232仍无法连接成功

  • 你好,

    又再仔细看了一下你的板子,发现你使用ODS板是REVC版本的,是可以直接和DCA1000EVM连接使用,不需要MMWAVEICBOOST.

    对应RevC版本的ODS,如果要配合MMWAVEICBOOST使用,需要设置ODS板上的S1开关如下设置:
    mmWAVEICBOOST mode
    S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6
    Off Off Off Off On -

    更多信息请参考文档mmWaveICBoost and Antenna Module (SWRU546C)

  • 另,建议先用uniflash擦除ODS板上的QSPI flash上的内容,然后再使用mmwave studio。
  • Dear Chris:
    请问有没有参考文档,在TI官网上只有uniflash的软件
  • 你好,

    请参考下面文档的4. 3. 2. 2. Format SFLASH Button相关内容。
    software-dl.ti.com/.../mmwave_uniflash_user_guide_v1.0.pdf
  • Dear Chris:

    IWR6843ISK-ODS已经根据您的建议调整拨码,uniflash也无法连接串口,而且erase功能要连上串口才能擦除

  • 你好,

    使用MMWAVEICBOOST进行烧写的时候,板上SOP需要设置为101,目前我看到你设置的是开发模式(mmwave studio使用时候的模式)011.
    MMWAVEICBOOST上的S1 switch也要修改为STAND ALONE Mode的设置,具体请参考mmWaveICBoost and Antenna Module (SWRU546C)。

    另,烧写的时候,建议把DCA1000EVM断开,再操作。DCA1000EVM的usb线和PC断开。
  • Dear Chris:

    MMWAVEICBOOST已根据您的建议调整SOP为101,调整S1为STAND ALONE Mode,并断开DCA1000EVM与PC的连接,仍然无法烧写成功

  • 烧写的时候,建议把DCA1000EVM和MMWAVEICBOOST断开,再操作。DCA1000EVM的usb线和PC断开。

    另,如果断开DCA1000EVM还是不成功,建议你使用ISK单板进行烧写尝试,请参考文档了解单板使用时候的开关设置。
  • Dear Chris:

    已根据您的建议

    1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”

    2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接

    3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”

    仍然无法烧写成功

  • Dear Chris:

    另根据您的建议

    IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”

    仍然无法烧写成功

  • 6481793 说:

    1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”

    2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接

    3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”

    仍然无法烧写成功

    是否有尝试上电后按一下MMWAVEICBOOST的复位键,然后再连接uniflash。

    这样的连接方式是不适合和mmwave studio一起使用的。

  • 6481793 说:

    我之前的回复有提到“建议你使用ISK单板进行烧写尝试,请参考文档了解单板使用时候的开关设置。”,请问你仔细阅读了mmWaveICBoost and Antenna Module user guide的3.8章节么?上图的S1开关设置不正确。

  • Dear Chris:

    1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”

    2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接

    3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”

    4.. MMWAVEICBOOST上电后按一下MMWAVEICBOOST的复位键,然后再连接uniflash

    仍然无法烧录成功

  • Dear Chris:

    这是贵司网站上能查找到的所有有关文档

    有关ISK6843ISK-ODS却只有承认书

    之前有看过一遍文档,但是因为文档太多页数也不少

    匆匆看过,没有仔细留意,您说参考文档,一时没看到这章

    不好意思,以后一定加强对贵司文档的学习

  • 1. ISK6843ISK-ODS设置为flashing模式即拨码1~6为“On Off On On Off Off”

    2. 重新复位

    但提示如下错误

    操作过程

  • 更正 ISK6843ISK-ODS为IWR6843ISK-ODS
  • 6481793 说:

    1. ISK6843ISK-ODS设置为flashing模式即拨码1~6为“On Off On On Off Off”

    2. 重新复位

    但提示如下错误

    操作过程

    (请访问站点以观看此视频)

    提示错误是烧写bin不对。如果是mmw demo只烧写一个合并的bin就可以了。但至少说明ISK-ODS板的串口是好的。

    对与你的问题,你只需要擦除flash的内容,就可以了。请参考之前我回复的下面的内容:

    请参考下面文档的4. 3. 2. 2. Format SFLASH Button相关内容。
    software-dl.ti.com/.../mmwave_uniflash_user_guide_v1.0.pdf

    擦除flash 后,请参考mmWaveICBoost and Antenna Module user guide的3.9 DCA1000EVM Mode,调整跳线设置,直接连接ISK-ODS和DCA1000EVM,然后再尝试连接mmwave studio。

  • Dear Chris:

    已根据您的建议,其中0为OFF,1为ON

    步骤1,参考“《mmwave_uniflash_user_guide_v1.0》的4. 3. 2. 2. Format SFLASH Button”擦除flash

    步骤2,参考“《DCA1000EVM Data Capture Card》没法找到合适的设置,故参考帖子e2e.ti.com/.../770709

    硬件设置DCA1000EVM的user mode selection为“110”

    硬件设置DCA1000EVM的configuration switches为“0100_1100”

    步骤3,参考“《MMWAVEICBOOST and Antenna Module User's Guide (Rev. C)》的3.9 DCA1000EVM Mode”

    硬件设置IWR6843ISK-ODS的S1 switch为“011_000”

    硬件连接DCA1000EVM和IWR6843ISK-ODS

    最后连接成功!!!

    非常感谢

    如按照先前连接MMWAVEICBOOST、DCA1000EVM和IWR6843ISK-ODS仍无法成功

    MMWAVEICBOOST硬件设置SOP为"Flashing Mode“即”110”,硬件设置S1为“DCA1000 Mode”即“0110_1000_0111”

    DCA1000EVM硬件设置SW1为”001”,硬件设置SW2为“0100_1100”

    IWR6843ISK-ODS硬件设置S1 switch为“011_000”

  • 你好,

    请再看看MMWAVEICBOOST和IWR6843ISK-ODS的开关设置:

    MMWAVEICBOOST+DCA1000EVM+IWR6843ISK-ODS

    1. IWR6843ISK-ODS
    对应RevC版本的ODS,如果要配合MMWAVEICBOOST使用,需要设置ODS板上的S1开关如下设置:
    mmWAVEICBOOST mode
    S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6
    Off Off Off Off On

    2. MMWAVEICBOOST
    S1.12~S1.1
    on on on off off off off on off on on off
    SOP0=1, SOP1=1, SOP2=0 development mode
  • Dear Chris:

    现先使用DCA1000EVM+IWR6843ISKODS进行验证,暂时搁置MMWAVEICBOOST+DCA1000EVM+IWR6843ISKODS,

    但是出现如下问题

  • 你好,

    下次有新的问题(和本帖子主题无关),建议重起一个帖子提问。

    就你的问题,提示说你使能他和TX在chan conf里面没有使能。请问你下面的设置有选择TX0么,并且在chirpcfg前有进行设置么(点击set)?

    下面的blog请参考:

    e2echina.ti.com/.../dca1000evm

x 出现错误。请重试或与管理员联系。