根据《DCA1000EVM Quick Start Guide》和《mmwave_studio_user_guide》连接和配置硬件和软件
根据《DCA1000EVM Quick Start Guide》和《mmwave_studio_user_guide》连接和配置硬件和软件
你好,
又再仔细看了一下你的板子,发现你使用ODS板是REVC版本的,是可以直接和DCA1000EVM连接使用,不需要MMWAVEICBOOST.
对应RevC版本的ODS,如果要配合MMWAVEICBOOST使用,需要设置ODS板上的S1开关如下设置:
mmWAVEICBOOST mode
S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S1.6
Off Off Off Off On -
更多信息请参考文档mmWaveICBoost and Antenna Module (SWRU546C)
6481793 说:1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”
2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接
3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”
仍然无法烧写成功
是否有尝试上电后按一下MMWAVEICBOOST的复位键,然后再连接uniflash。
这样的连接方式是不适合和mmwave studio一起使用的。
Dear Chris:
1. MMWAVEICBOOST调整SOP为“101”,调整S1为“STAND ALONE Mode”
2. DCA1000EVM断开与PC的连接,断开与MMWAVEICBOOST的连接
3. IWR6843IS-ODS调整1~6拨码为“OFF OFF OFF OFF ON OFF”
4.. MMWAVEICBOOST上电后按一下MMWAVEICBOOST的复位键,然后再连接uniflash。
仍然无法烧录成功
6481793 说:
提示错误是烧写bin不对。如果是mmw demo只烧写一个合并的bin就可以了。但至少说明ISK-ODS板的串口是好的。
对与你的问题,你只需要擦除flash的内容,就可以了。请参考之前我回复的下面的内容:
请参考下面文档的4. 3. 2. 2. Format SFLASH Button相关内容。
software-dl.ti.com/.../mmwave_uniflash_user_guide_v1.0.pdf
擦除flash 后,请参考mmWaveICBoost and Antenna Module user guide的3.9 DCA1000EVM Mode,调整跳线设置,直接连接ISK-ODS和DCA1000EVM,然后再尝试连接mmwave studio。
Dear Chris:
已根据您的建议,其中0为OFF,1为ON
步骤1,参考“《mmwave_uniflash_user_guide_v1.0》的4. 3. 2. 2. Format SFLASH Button”擦除flash
步骤2,参考“《DCA1000EVM Data Capture Card》没法找到合适的设置,故参考帖子e2e.ti.com/.../770709
硬件设置DCA1000EVM的user mode selection为“110”
硬件设置DCA1000EVM的configuration switches为“0100_1100”
步骤3,参考“《MMWAVEICBOOST and Antenna Module User's Guide (Rev. C)》的3.9 DCA1000EVM Mode”
硬件设置IWR6843ISK-ODS的S1 switch为“011_000”
硬件连接DCA1000EVM和IWR6843ISK-ODS
最后连接成功!!!
非常感谢
如按照先前连接MMWAVEICBOOST、DCA1000EVM和IWR6843ISK-ODS仍无法成功
MMWAVEICBOOST硬件设置SOP为"Flashing Mode“即”110”,硬件设置S1为“DCA1000 Mode”即“0110_1000_0111”
DCA1000EVM硬件设置SW1为”001”,硬件设置SW2为“0100_1100”
IWR6843ISK-ODS硬件设置S1 switch为“011_000”
你好,
下次有新的问题(和本帖子主题无关),建议重起一个帖子提问。
就你的问题,提示说你使能他和TX在chan conf里面没有使能。请问你下面的设置有选择TX0么,并且在chirpcfg前有进行设置么(点击set)?
下面的blog请参考: