Other Parts Discussed in Thread: TMP423
专家好!TMP423 datasheet有一幅图如下,测试条件没写清楚。
我想请问一下,我的测试方法是否正确:电源VDD(例如5V)上加入100mVpp/250mVpp正弦波noise,观察温度变化 ?电源上要加滤波电容么? remote端,DP与DN间是否加电容?
这副图的意义是说传感器的测量精度与供电电压的精度有关,与供电电压的噪声的幅值有关、与供电电压的噪声的频率有关、与local测量和remote测量有关。总的来看,不管是本地测量还是remote测量,供电电压噪声幅值越小越好。噪声频率越低对测量误差影响越大。
举例说明:
当本地(local)测量时,噪声频率为10MHZ(红色线)时,对比供电电压的噪声分别为100mVpp和250mVpp时传感器测量的误差,可知噪声为250mVpp时传感器测量的误差比为100mVpp时大;而在噪声频率为蓝色线所示频率时,传感器测量的误差在噪声为250mVpp时小。但是整体来看,在噪声频率较低时,不管噪声幅值为100还是250,对传感器测量造成的误差都比较大。
传感器VDD加滤波电容会降低噪声幅值,因此,为减小噪声幅值对测量误差的影响,VDD需加滤波电容。
以上不知道说明白这副图的意义了没