关于LMP91000芯片的输出电压值与温度变化的关系

Other Parts Discussed in Thread: LMP91000

工作环境:LMP91000未连接传感器,使用的VREF输入电压2.5V作为基准电压,内部零位电压选择的20%,也就是500mV,负载电阻RL使用的33Ω。测试vout引脚的输出电压之和。

测试时间:24小时

测试结果:

① 时间:0:00 ~ 9:00      温度变化:13.74℃ ~ 11.8℃ ~ 21.35℃         电压值变化:499.7847mv ~ 499.7902mv ~ 499.7838mv

结论:温度降低,电压升高;温度升高,电压降低,输出电压值与温度呈反向关系。

②时间:9:00 ~ 24:00     温度变化:21.35℃ ~ 27.52℃ ~ 14.76℃       电压值变化:499.7838mv ~ 499.7988mv ~ 499.7832mv

结论:温度升高,电压升高;温度降低,电压降低,输出电压值与温度呈正向关系。

问题:

① LMP91000芯片受温度变压影响,输出的电压值也出现相应的变化,这种变化主要是芯片内部哪部分受温度影响导致的?

② 同一个LMP91000芯片在不同温度下,输出电压值与温度呈现不同的关系,这是什么原因引起的?

  • 您好,

    感谢您对TI产品的关注!LMP91000输出电压随温度变化可以简单的理解为两部分原因,一部分是外部,一部分是自身因素

    外部就是输入信号部分,包括输入管脚、供电电压、基准电压、参考点等,输入管脚是悬空了吗,悬空容易受外界电磁干扰;您使用的2.5V基准电压随温度变化是怎么的呢 ;供电电压随温度的变化对其输出也不能说没有影响;参考点GND是否稳定呢

    自身因素就是TIA随温度变化造成的输出,反馈电阻您使用的是内部还是外部的,但不管内部还是外部,反馈电阻随温度变化也会造成影响;

    WE Voltage Offset也会随温度漂移:

  • 不好意思,我写的内容不够准确,现在再完善一下:

    1. LMP91000的WE、RE、CE引脚悬空,未接传感器。

    2. 反馈电阻使用的是内部的,通过寄存器设置为350K

    在未接传感器的情况下,输出的电压值受偏置电压影响么?

    接传感器的情况下,如果传感器手册要求的偏置电压是0,那如果设置LMP91000内的偏置电压10%VREF,会有什么样的后果?

  • 在未接传感器的情况下,输出的电压值受偏置电压影响么?---------------不受偏置电压影响。测量时只有连接传感器或将CE短接至RE时,RE和WE引脚之间才会出现偏置电压。

    接传感器的情况下,如果传感器手册要求的偏置电压是0,那如果设置LMP91000内的偏置电压10%VREF,会有什么样的后果?------------------------------这个问题,您需要查看外接的传感器手册,其RE和WE管脚之间能承受的电压是多少,判断一下在RE和WE管脚之间加10%VREF会不会产生损坏,或者能不能正常工作