汽车换挡执行器系统板在震动高温试验后出现间歇性失效-DRV8703QRHBRQ1

Other Parts Discussed in Thread: DRV8703-Q1

我们的应用在震动高温试验后,PCBA出现间歇性失效,此时按压PCB板现象会消失,重新上电,有复现的概率。

我们目前所做的分析: 1.通过特定的软件定位到失效时发生在上电初始化过程,MCU在向马达驱动芯片DRV8703-Q1索取正确的初始化响应值然后握手进入下一步之前,由于反馈了错误的值,MCU就认为马达驱动芯片有错误,系统就会尝试复位再次进行这个过程,可以量测处系统复位信号每隔一个固定的实际拉低一次,从而一直卡在这个阶段,无法完成初始化.

2.由于按压PCBA现象会消失,我们针对一片不良品的PCBA去做了这个芯片的32个管脚的切片分析,目前的结果只是有一个Pin1 GND的引脚有裂纹发现,但是此芯片有不止一个GND管脚,而且我们有在一片好的PCBA上面直接切断了Pin1脚,并没有模拟处类似现象。相反,在4,5,6,7(SPI通讯)引脚我们认为破坏好的PCBA可以模拟出一样的卡在初始化持续固定时间间隔复位的现象.

鉴于这种情况,我们希望寻求TI专业技术人员的协助帮忙分析根本原因.

  • user6519123 说:

    我们的应用在震动高温试验后,PCBA出现间歇性失效,此时按压PCB板现象会消失,重新上电,有复现的概率。

    我们目前所做的分析: 1.通过特定的软件定位到失效时发生在上电初始化过程,MCU在向马达驱动芯片DRV8703-Q1索取正确的初始化响应值然后握手进入下一步之前,由于反馈了错误的值,MCU就认为马达驱动芯片有错误,系统就会尝试复位再次进行这个过程,可以量测处系统复位信号每隔一个固定的实际拉低一次,从而一直卡在这个阶段,无法完成初始化.

    2.由于按压PCBA现象会消失,我们针对一片不良品的PCBA去做了这个芯片的32个管脚的切片分析,目前的结果只是有一个Pin1 GND的引脚有裂纹发现,但是此芯片有不止一个GND管脚,而且我们有在一片好的PCBA上面直接切断了Pin1脚,并没有模拟处类似现象。相反,在4,5,6,7(SPI通讯)引脚我们人为故意破坏好的PCBA可以模拟出一样的卡在初始化,持续固定时间间隔复位的现象.

    鉴于这种情况,我们希望寻求TI专业技术人员的协助帮忙分析根本原因.

  • 是人为破坏SPI通讯引脚,抱歉输入法,呵呵
  • 为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38,将由资深的工程师为您提供帮助。我们的E2E英文社区有TI专家进行回复,并得到全球各地工程师的支持,分享他们的知识和经验。

  • 在出现问题的时候,请用示波器观测SPI通信引脚,确认是否有硬件连接问题。

    有问题的芯片在新的PCB上重新焊接后是否使用正常?

  • 上面的波形时SPI信号,正常上电启动时候的,以及出现失效时候的,然后按压PCB恢复正常的信号波形

    非常的诡异. 

  • 可以先看一下在出现问题的时候,芯片的nFAULT管脚是否有报错的情况?
    另外,在SPI通信pin脚上是否有上/下拉器件或者跨接电阻?
    尝试将问题芯片放到其他PCB上是否会有同样问题复现?
  • 有个现象就是出现问题的时候,MCU的复位信号每隔300多毫秒就拉低一下

    然后根据软件同事的分析,是上电初始化过程中,DRV8703-Q1在得电后,立即就会有SPI通讯和MCU得握手动作,当SPI反馈错误得信息给MCU,MCU判定为该芯片有故障,就复位一次,再通过SPI向该芯片索取握手信息,还是错误得,就继续复位,然后就卡死在这个循环中

    不知道是否有应用得注意点,芯片上电后,多长时间后再开始通过SPI和MCU去握手呢

    我们打算去用好得板子和失效得板子去做交换芯片得试验,看是否跟着芯片走还是跟着板子走

  • 我们会建议在上电或者SLEEP唤醒后,等待1ms。在规格书中以Twake表征。
    等待你们的交换实验结果。
  • 就是意味着配置的时候上电或者sleep唤醒后,过1ms后,再进行MCU与SPI 的通讯,是这样的意思吗?

    如果立即进行通讯,是否会可能使得DRV8703-Q01处在一种未知的状态呢?

  •  

    我们去做了这个芯片的切片分析,用500倍的显微镜看到有12个焊接引脚有裂纹

    这样的裂纹是会导致芯片工作异常的

    但是这其中并没有SPI通讯的四个引脚,所以有点费解为什么会产生上电启动反馈错误,系统进入无限复位的死循环之中

    能否帮忙分析一下呢?

  • DRV8703与这些pin脚相关的错误有 VCP undervoltage (CPL, CPH); Gate Driver Fault (SHx, GHx); 这两个可以通过SPI Fault Status寄存器数值来判断。

    AVDD是内部逻辑电路工作稳压电源,如果没有与外部电容妥善连接,电压波动可能造成内部逻辑电路工作不稳定。

    VREF为逻辑参考电平,影响电流控制。

  • 基于你的专业分析,那震动的确是导致芯片焊接质量出问题了。

    谢谢