Other Parts Discussed in Thread: AWR1642
你好
我有一些关于AWR1642角度估计的问题:
1.AWR1642有Boost和Boost ODS两种评估板,两种板子TX,RX天线排列方式不同,都工作在MIMO二发四收模式,Boost是不是只能估计方位角或俯仰角之一,而Boost ODS即可以估计方位角也可以同时估计俯仰角?
2.MIMO模式用mmwave studio采集生成adc data解析后是一个8×XXX的格式,如何知道8通道所对应的发送天线-接收天线之间关系,有什么可以参考的资料没有?
3.下图是ODS版MIMO模式下的天线阵列图,RX的1、3、5、7是TX2所等效的虚拟天线。如果要估计目标俯仰角,那对RX的1、2、3、4的同目标距离-多普勒热力图的峰值进行FFT就可以吗?同理要估计目标方位角,对RX的3、5、7或4、6、8进行同样的操作一样可行吗?