Other Parts Discussed in Thread: IWR1642
TI的工程师您好,我现在有一块IWR1642开发板,我了解到可以通过capture demo取出CCS中的数据,但不知道如何操作,在sdk user guide也没有找到说明,请问要怎么处理呢?
注:我的sdk版本为2.0.0.4。
您好,我已经下载了SDK 1.1 ,并按照 3. 3. 3. Capture demo for xWR16xx 一节中的步骤进行操作,但在执行到5.c这一步骤时,将CCS与IWR1642连接起来,并创建了CaptureMemory.ccxml,load了 mmwave_sdk_<ver>\packages\ti\demo\xwr16xx\capture 目录中的.xer4f 和.xe674,运行dss_main.c后,如图所示,程序似乎出现异常,而且未看到mss_main.c程序,在CCS Expressions窗口中也未出现变量,恳请您的帮助!
下图为sdk中关于这一节的说明:
注:1. 我的CCS版本为9.1,sdk版本为2.1;
2. 我使用了Deployment mode将capture_demo.bin 文件flash到板子里面,并在第2步选择配置方式时选择了2(DSS only mode)
1.我不确定我的板子是1.0还是2.0,请问是否有方法辨别?(板子上面未标注2.0)
2. 如果是2.0,就意味着无法运行capture Demo吗?是否有别的方法可以获取L3内存中的数据?
user6154952 说:1.我不确定我的板子是1.0还是2.0,请问是否有方法辨别?(板子上面未标注2.0)
请参考下面的论坛讨论:

user6154952 说:2. 如果是2.0,就意味着无法运行capture Demo吗?是否有别的方法可以获取L3内存中的数据?
我上一个回复已经提供了在ES2.0下的类似软件路径。