您好。产品在室内做测试的时候,VREF2.5V 20%内部零位,有几分钟突然跑出1500mv,想知道什么原因可能导致着1V电压的出现。用的S02电化学传感器。一块板子上有7个91000,同一时间内有6个多出1V电压。都是同一种传感器。
平时正常应该是500mv但是现在出来的却是1500mv,多出了1V电压。大概15分钟后回复到正常数。没有人触碰设备。应该不能是感应静电。
这位兄台,你好:
我目前也是用91000做S02的气体检测,想问一下你用91000的配置。
目前的我的配置是VREF2.5V 67%内部零位,负载电阻是100欧,RTIA=35K,由于我的SO2传感器灵敏度是20na/PPM。
vout接入AD后测量到的值在小数点后三位也就是mv位不稳,浓度的整体趋势是有的,不知道哪里调得有问题,还望兄台不吝赐教。