Hello TI team
用IWR6843 ICBOOST + DCA1000 来capture adc raw data,请问一下,xwr68xx_radarss.bin and xwr68xx_masterss.bin 是必须要烧录的吗,demo 板子上已经烧过程序了。
Hello TI team
用IWR6843 ICBOOST + DCA1000 来capture adc raw data,请问一下,xwr68xx_radarss.bin and xwr68xx_masterss.bin 是必须要烧录的吗,demo 板子上已经烧过程序了。
Hi Chris
我们想实时接收以太网的数据包,在用studio tool 下载完这2个bin后,可以透过串口工具来配置radar ,然后透过透过以太网从dac1000来接收原始数据,
这样方案可行吗
user6414054 说:
预编译的bin在C:\ti\mmwave_platform_toolbox_1_0_0\tools\studio_cli\src\pre-built-Binaries,注意是mmwave_platform_toolbox,不是industrial toolbox。
这个bin必须烧写。
user6414054 说:按照mmWave Studio CLI Tool getting started guide 说明,运行stuido cli exe,提示mmwave 配置不成功,config.txt 中COM_PORT_NUM=5,也试过用com6,同样的错误,不确定是什么原因?
请问你的板子是设置的Functional Mode么?SOP=001。
你好,
在funtion mode下,按下复位键后DS2 LED灯还是亮的话,多半是bin文件没有烧写正确。
user6414054 说:1. 按下复位键,DS2 LED 不会熄灭,当松开复位键,DS2 LED 会先熄灭,然后一直常亮 (黄灯)
SOP=101烧写模式时候就是这样的现象。
user6414054 说:2. bin文件没有烧写正确,是指的mmwave_Studio_cli_xwr68xx.bin 这个bin 吗,目前烧写的是..\ti\mmwave_platform_toolbox_1_0_0\tools\studio_cli\src\pre-built-Binaries, 不是rebuild的bin
可以使用预编译的bin。
user6414054 说:3. DCA1000EVM FPGA的FW 没有升级过,如何查看verison ,是用stuido gui 的output下可以看到吧?
在mmwave studio里连接DCA1000EVM的时候的串口,会显示版本。你目前的问题还没有到数据采集,这个可以先配置成功后再看。
你好,
烧写的时候,建议把DCA1000EVM断开,包括usb线。你烧写的时候,是否有遇到任何错误?能否重新烧写一下mmwave_Studio_cli_xwr68xx.bin。
默认的68配置文件运行会有AnaMonConfig错误,下面是我注释了所有analog monitor的配置,在我这里可以正常存储到ADC数据的配置,供参考。
https://e2echina.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/60/profile_5F00_monitor_5F00_xwr68xx_5F00_2.7z
Hi chris
按照你的建议,现在可以dump adc 数据了,十分感谢!
另外请教一下,DCA1000 EVM 1000 需要特别配置吗,下一步我们想尝试修改code 来实时处理adc 数据,不要save 成bin,
有没有好的建议,谢谢.
Hi chris
想请教的是:
C:\ti\mmwave_platform_toolbox_1_0_0\tools\studio_cli\gui\mmw_cli_tool 这个如何编译的?
如何跟C:\ti\mmwave_sdk_03_05_00_04\packages\ti\control\mmwavelink\mmwavelink.h 关联起来.
我们想用这个cli tool 来采集ADC 数据,然后用网卡app 来实时capture adc raw.
而英文论坛上回复的是 要用mmwave_studio下的reference code,mmwave stuido cli 如何用?且mmwave stuido 使用SPI 来配置sensor,我们不知道如何实现,
感觉用mmw cli tool 更简单一些。
Hi chris
关于DCA1000 EVM 的SW2 ,如果拨码到SW2.5(pin5)的位置,DCA1000处于HW mode,
这样是不是不用去配置DCA1000了?同样SW2.6 切换到pin6的位置,ethernet 配置是从eeprom来读,
不用 外部来配置了吗