TI的工作人员您好:
我在查看发射相位移相器校准手册中遇到几个问题:
问题一:手册上说运行shifter_calibration.lua会得到phase-shifter calibration dataset数据,请问运行完这个脚本 这个数据在哪提取?
问题二: 在mmwave studio中运行脚本后,显示出错,出错情况如下,请问是什么问题导致出错
谢谢解答。
针对芯片版本和MMstudio版本我有个问题想问一下
在脚本里面说明了ES1.0和ES1.1 所用的DFP是不一样的。
我用ES1.1的DFP运行.lua没有运行成功 显示 RF POWER FAIL,是不是表示我的板子芯片是ES1.0?
另外,请问ES1.0的DFP_02_02_00_02的固件包在哪下载?
我在ES1.1的DFP下载里面只找到了mmwave_dfp_02_02_00_03和mmwave_dfp_02_01_05_03。 在另一个帖子里,另外一个TI工作人员说这两个固件包不合适RF-EVM板子。