AWR2243,发射相位校准问题



TI的工作人员您好:

我在查看发射相位移相器校准手册中遇到几个问题:

问题一:手册上说运行shifter_calibration.lua会得到phase-shifter calibration dataset数据,请问运行完这个脚本 这个数据在哪提取?

问题二: 在mmwave studio中运行脚本后,显示出错,出错情况如下,请问是什么问题导致出错

  • 你好,

    错误提示是全局变量monitorTempLogFile有问题,你可以在LUA里搜索相关名词,应该是相关路径没有正确配置。

    在LUA里保存原始数据默认是在\mmWaveStudio\PostProc路径。
  • 谢谢,确实是路径问题。 还有个问题想问一下,
    (1)校准里面有很多个校准,比如在后处理之前需要采集5m处的目标进行校准,这里对TX校准,这些校准只要校准一次就可以了吗?
    (2)MIMO模式下是否要进行TX校准?
  • 另外我想问一下,在文档里面介绍TX_shifter校准时并没有说到环境问题,是否在运行shifter_calibration.lua脚本时不需要让雷达处于暗室或者特殊场景?
  • 你好,

    mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf提到了,如果采用MIMO需要做校准。文档里有详细信息。

    如果采用TXBF,除了要做MIMO校准外,还需要做相位校准。

    最好校准都到暗室。对于MIMO校准可以在空旷没有其他反射物的环境下测试,请确认你最终校准后的目标在2~3个range bin之内。如果不是,请到暗室校准。对于TXBF校准,我建议到暗室校准。
  • 谢谢解答。

    针对芯片版本和MMstudio版本我有个问题想问一下

    在脚本里面说明了ES1.0和ES1.1 所用的DFP是不一样的。

    我用ES1.1的DFP运行.lua没有运行成功 显示 RF POWER FAIL,是不是表示我的板子芯片是ES1.0?

    另外,请问ES1.0的DFP_02_02_00_02的固件包在哪下载?

    我在ES1.1的DFP下载里面只找到了mmwave_dfp_02_02_00_03和mmwave_dfp_02_01_05_03。 在另一个帖子里,另外一个TI工作人员说这两个固件包不合适RF-EVM板子。