iwr6843 isk-ods 在运行3Dpeoplecounting时的问题

Other Parts Discussed in Thread: IWR6843ISK-ODS, IWR6843

人员计数按照用户指导运行没有问题,在遵循People Counting Visualizer User's Guide中从源代码运行跌倒监测时,导入跌倒监测的配置文件,pycharm报告以下错误,请问是什么问题,有何解决办法。

  • 你好,

    默认配置是给长距离人员检测的。你可以根据这个cfg对比现有3D 人数统计的cfg,修改一个来尝试。
    A chirp configuration for using the fall detection feature with "Long Range People Detection" is included with the visualizer at: mmwave_industrial_toolbox_version\labs\people_counting\visualizer\chirp_configs\FallDetection\LRPD_6m.cfg
  • 我就是在阅读了用户指导,使用您说的这个配置文件出现图中报错的,用原来检测距离的配置文件检测跌倒反而不出错,实在奇怪
  • 使用检测距离的配置文件虽然不出错,但是检测跌倒并不准确,所以还是想修改一下这个BUG
  • 重新上传了一张pycharm的报错

  • 你好,

    industrial toolbox有更新了。

    mmwave_industrial_toolbox_4_6_0\labs\people_counting\visualizer\docs\ba_visualizer_user_guide.html

    This will work with either the "Long Range People Detection" binary, or the "3D People Counting" binary. "3D People Counting" is recommended. A chirp configuration for using the fall detection feature with "3D People Counting" is included with the visualizer at: mmwave_industrial_toolbox_version\labs\people_counting\visualizer\chirp_configs\FallDetection\ISK_6m_default.cfg
  • 更新版本之后,人数统计DEMO配合任何一个配置文件都无法写入成功,我尝试了所有配置文件组合,全都出现以下相同报错。

  • 能再看一下我最后回复的问题吗?现在还是这个问题,返回空值,无法使用
  • 你好,

    1. 我尝试烧写C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_6_0\labs\people_counting\68xx_3D_people_counting\prebuilt_binaries\3D_people_count_68xx_demo.bin到IWR6843ISK-ODS上。
    2. 修改GUI(C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_6_0\labs\people_counting\visualizer\fallDetection_main.py)line 45
    if (0): #set to 1 to save terminal output to logFile, set 0 to show terminal output
    3. 运行改GUI,使用参数配置为C:\ti\mmwave_industrial_toolbox_4_6_0\labs\people_counting\visualizer\chirp_configs\3D_People_Counting\ODS_6m_default.cfg。可以正常运行,没有报错。

    你检查一下你的运行步骤。
  • 是的,我确保所有的步骤跟你描述的一样,串口返回空值也是灵异事件,大多数的时候写入配置文件都在编译器中看到上图的b' '空值返回,只有偶尔是可以正确运行的,怀疑是不是硬件有问题?
  • 你好,

    有可能是硬件的问题,调试建议如下:

    1. 尝试使用更大电流的5V电源适配器或者是直流电源。
    2. 上电后,按一下板上的复位键。
    3. 换一块板子尝试。
    4. 连上仿真器,看一下问题是否在IWR6843上,问题在哪里。