TI的工作人员您好:
我在进行mmwave-RF-EVM+DSP-EVM配置BF模式参数时遇到了一些问题:
在手册对AWR2243的解释是 ADC采样速度最高45M。在matlab给mmstudio配置的时候 当我设置ADC采样速率,如图所示
在这个地方修改以后,mmstudio配置出错,出错情况如下:
按照提示说ADC采样率应该设置在2-37.5M之间。
针对提示我又做了修改发现以下几个问题:
1、当我在matlab程序里将ADC采样速率Sampling_Rate_ksps设置在2-25M之间,配置没有任何问题。运行以后上位机也不出差错,但是速率超过25M 比如30M 这个速率是在37.5以内的,还是会报not within [2,37.5]M的错误,这是为什么? 为什么会是25M以内 。
2、手册上的ADC速率为什么配置不到
3、有关相关参数配置的范围,在哪个文件或者在哪可以查阅到?