Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, TPS54160
大家好 不知道这个关于DRV8301的问题发在这个论坛是否合适,下面是我设计的DRV8301电路的Buck部分
电路基本按照TI官方开发套件设计,利用总线电源产生驱动侧的5V电源。控制器到DRV8301之间加了隔离芯片,DRV8301集成的TPS54160电源产生的5V主要是给这些隔离芯片供电,还有一些门电路,因此这个电源的输出电流比较小。
我测试了驱动桥供24V和供48V两种情况下的5V电源纹波,首先说由驱动桥产生的这个5V,电压值是没问题的,供电给其他电路工作也是正常的,但是对于电源纹波,我不太理解为什么会是下面的两个波形。
这是DRV8301手册中的BUCK电源开关频率范围
图形1 驱动桥供24V 测试的5V电源纹波
从波形看,似乎频率是变化的,这个也可以理解,开关电源可能会根据负载情况调解PWM波的开关频率。我在图里测量到的这个频率值,再手册中的频率方位内,不过可以看到,似乎有更低频率的开关情况
图形2 驱动桥供电48V,5V电源纹波如下
这里测量到的76KHz左右的纹波怎么理解呢