有关awr1243射频芯片的问题

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, MMWCAS-RF-EVM, DCA1000EVM

参考TI官方资料制作了一块awr1243级联射频板,使用mmwave studio进行数据采集分析,使用的是默认的LUA脚本,在对得到的数据进行分析时,发现1243芯片并没有信号,matlab后处理的下面两张图完全无法显示,猜测可能是1243芯片没有正常工作。请问这种情况可能是什么原因造成的?awr1243芯片是否需要一些额外的设置才能够正常工作?

  • 你好,

    建议你先使用test source,看看能否得到正确的数据。
  • test source能得到正常数据,enable = 0以后数据异常。这种情况可能是什么原因造成的?另外,awr1243芯片是否需要一些额外的设置才能够正常工作?感谢回复!
  • 你好,

    我比较怀疑是硬件PCB生成的问题。请确认你们板子的生成厂家有严格按照我EVM的要求来生成的。具体请参考MMWCAS-RF-EVM的PCB相关信息。
    tidm464\Project Outputs\Fabrication Drawing\PROC054D_FabNotes.PDF
    tidm464\Stackup\ti_8lyr_081618_rev1.pdf

    如果你有射频检测设备,你可以尝试在射频发射时候检测是否有信号输出。

    你还可以尝试只使能master芯片,看单芯片输出的结果如果(single mode,不是maste mode)
  • 请问有没有single mode可以直接用的config.lua 和 capture.lua ?感谢回复。

  • 你好,

    抱歉没有现成的LUA。建议你在Setup TDAxx Capture Card的时候只选择Master,剩下的配置和普通单片毫米芯片的类似。你可以手动配置下。
  • 你好,类似是指还需要修改哪里?GUI界面的配置似乎不怎么好用,请问有没有比较明确的操作步骤?感谢您的耐心回复!
  • 你好,

    单片毫米波使用mmwave studio,请参考e2echina.ti.com/.../dca1000evm
  • 你好,这个单芯片采集板使用的是DCA1000EVM,和级联使用的TDA2是不是不太一样?级联板设置单芯片工作要怎么在GUI操作呢?感谢您的回复。

  • 你好,

    我之前已经有回复:建议你在Setup TDAxx Capture Card的时候只选择Master,剩下的配置和普通单片毫米芯片的类似。
    你还可以参考mmwave_studio_cascade_user_guide.pdf里相关内容。不过firmware下载时是和单芯片不同。

    如果要修改Cascade_Configuration_MIMO.lua,请参考下面的修改,看是否能成功。
    RadarDevice = {1, 0 0, 0} -- {dev1, dev2, dev3, dev4}, 1: Enable, 0: Disable
    cascade_mode_list = {0, 2, 2, 2} -- 0: Single chip, 1: Master, 2: Slave
  • 感谢您的耐心回复。我想再问一个问题,如果是电路板制版问题,主要影响的是什么信号?是同步信号?微波天线发射接收?还是其他什么信号。

    是否可以通过在同步信号上修正串接电阻值加以改善,使电路板正常起来?

  • 你好,

    如果master芯片可以正常工作,那20GHz同步信号有问题的可能性比较大。
    如果master芯片也无法正常工作,你需要和PCB生产厂家沟通一下,是否完全按照我之前提供的文档进行生产的。PCB生产的加工精度,阻抗匹配,板子是否形变等都会影响射频信号。
  • 可能我现在找的厂家水平有限。请问有什么推荐的电路板制作厂家吗?感谢回复!
  • 楼主请问你解决了吗,我也在琢磨怎么把4级联的板用单芯片工作
  • 单master 测试采样仍然没有信号,都在-80dbm,请问还有什么办法进行调试?感谢您的回复。
  • 你好,

    如果单master仍然采集不到正确的信号,建议还是从PCB生产方面查找原因。
  • TX端口在电路板上只有一段微带线,之后就是天线,找解决方案是只能重新制版吗?还是换芯片?
x 出现错误。请重试或与管理员联系。