参考TI官方资料制作了一块awr1243级联射频板,使用mmwave studio进行数据采集分析,使用的是默认的LUA脚本,在对得到的数据进行分析时,发现1243芯片并没有信号,matlab后处理的下面两张图完全无法显示,猜测可能是1243芯片没有正常工作。请问这种情况可能是什么原因造成的?awr1243芯片是否需要一些额外的设置才能够正常工作?
请问有没有single mode可以直接用的config.lua 和 capture.lua ?感谢回复。
你好,这个单芯片采集板使用的是DCA1000EVM,和级联使用的TDA2是不是不太一样?级联板设置单芯片工作要怎么在GUI操作呢?感谢您的回复。
感谢您的耐心回复。我想再问一个问题,如果是电路板制版问题,主要影响的是什么信号?是同步信号?微波天线发射接收?还是其他什么信号。
是否可以通过在同步信号上修正串接电阻值加以改善,使电路板正常起来?