我们有使用DRV8323RH来驱动我们的马达,线路如附件,目前我在空载时量测GH和GL端电压波形也见附件,我的理解是当上管NMOS VGS=0的时候,上管NMOS就关闭了,然后此时到下管VGS>0的时间为Δt死区时间,调整IDRIVE也可以调整死区时间,(从图中可以清楚看出,当idive floating时,NMOS关断时间变短,死区时间更长),这个是我的理解,不知道是否正确?
另外,我想请教下,为何上桥NMOS VGS=0关断了,但是此时VG=VS=VD=25V,并没有马上降下去(此电压死区时间一直维持),而是要等到下桥NMOS打开并到米勒时间才快速下降?r2011-c-v10_20201211.pdf