详细描述如下:
DRV8301在没上程序以前,GVDD为11V,所有的电压都正常。然后上了一个EN_GATE = 1的程序(程序没有其他的操作)就发现GVDD成了0V,所有电压都不正常了。芯片也没有发热,不知道问题出在哪里。
已经为您咨询工程师,您可以在这个链接查看进展或继续沟通:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/996495/drv8301-gvdd-is-0
您好!非常感谢您的帮助 图片如下图: 我们一共打了五块板子,五块板子用了我的程序以后都这样了0x8600(程序只是EN_GATE = 1),另外请问一下贵公司有drv8301基于stm32的驱动代码吗?我想用一份好的驱动代码试一下我的板子。我们试了一个模拟SPI通讯的代码(没有使用stm32本身自带的SPI模块)得到的结果是0X0801. 出现的是过压报警。
我看到他们正在驱动并联MOSFET。我认为您需要在每个MOSFET栅极上串联串联一些小的电阻器(例如,请参阅此app note LINK)。MOSFET栅极可能会因输入电容略有失配而对自己产生“振铃”。
TI服务“按原样”提供。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件,包括但不限于任何隐含的适销性、针对特定用途的适用性、所有权和不侵犯任何第三方知识产权的所有默示保证和条件。TI以及内容的各个供应商和提供者均没有声明这些材料适用于任何目的,并且不对这些材料提供保证和条件。无论明示或默示,TI都没有通过禁止反言或其他方式授予任何许可。使用本网站的信息可能需要第三方的许可或TI的许可。
本网站的内容可能包含或受制于特定的使用指南或限制。本网站内容的所有发布和使用均根据本网站的使用条款;使用该内容的第三方同意遵守任何限制或指南,并遵守本网站的使用条款。TI、内容的供应商和提供者有权在任何时候对内容和材料、其产品、程序和服务进行更正、删除、修改、提升、改进和其他改变,或移动或停止任何内容、产品、程序或服务,恕不另行通知。