PGA900 EVM评估板做实验时突然出现发烫现象,现在只要一上电就立马发烫,是烧坏了吗?下午一直在做实验,没有在硬件上做变动,供电也没有改变。测了下评估板上U12 LM317MKVURG3的输入电压是12V,输出是5V,看了下评估板的手册,这个稳压芯片正常输出应该是7.5V。
请问我该做哪些检查,确认问题? 西安地区有TI的线下售后吗?
现在确认是U14坏了,取下来时候输入脚和输出脚已经导通了。C31、C34、C35也击穿了。
TI的评估板有保修的说法吗?没有我就自己换这几个器件试试能好不。
我想问下这种情况可能是什么原因造成的?电源也不存在接反的情况。
您好,首先demo上的LDO质量是没问题的。
引起损坏的其他原因, 我想第一有可能是ESD的影响,第二是EOS,EOS指的是过度电性应力导致对芯片的损坏,比如在测试过程中,测试开关等引起的瞬间过大电流导致的干扰,时间很短, 很短的EOS脉冲造成对芯片的损坏.
关于是否能维修的情况,我这边再确认下, 您是在官网的eStore上购买的吗?