我现在在用DRV8432做步进电机驱动,在数据手册中有THERMAL PAD这个引脚的描述,也就是新片底面的散热盘,这个PAD要如何处理,可以直接接到GND或者AGND吗,数据手册里面没有找相应的说明。
铺上相同面积的铜到PCB的GND plane。可以参考如下关于power pad设计的文档:
http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slma002
我补充一些,
首先您说的是DRV8412,还是DRV8432? 在芯片底面有散热盘的应该是DRV8412.
对于DRV8412或DRV8432,热焊盘是推荐接到GND平面的,要求热焊盘和GND铜箔达到良好的焊接,同时GND平面将作为芯片的散热器,对于电流较大的应用,需要设计尽可能多的辐射状铜箔面积,尽量避免散热面被走线打断,双层板的话建议的在底层或顶层中选择一层保持完整的地平面。
DRV8432的话,将顶面安装的散热器用连接螺栓的方式和GND平面连接。
热焊盘直接连接的是GND,而应用中AGND通常也是和GND连接的。
谢谢!
如果DRV8432芯片上的焊盘没有通过散热片接地,会不会有问题??我现在调试中,两个状态指示信号都显示正常,但是依然无法驱动电机,会不会是这个散热的焊盘没有接地的原因???