详细请见该芯片的pdf说明文件,我打算直接应用该芯片的说明书里的典型电路和印制电路板,我有款电机无需对速度进行控制,那么PWM输入第十脚空置可以吗?还有那个单层电路板上标记为D1的是什么元件?在典型应用原理图里没这个啊,请尽快回复我下 ,谢谢!
第十脚是PWM信号的输入引脚,你的输入信号不是PWM信号吗? 另外,你说的D1是否指的以下EVM user‘s guide中的肖特基二极管D1?这个电路是通过采用TLC555这款定时器来实现对PWM 信号的duty cycle的改变。
可以,PWM在芯片内部弱上拉至VCC,悬空即是满速运转
若要考虑进入睡眠模式,则可以用一个NMOS/NPN管在睡眠时下拉PWM至地
看不太懂10866上面的 引脚com的作用 说是要接在电机com上但是,无刷没有com啊?