CD4067开关切换问题



这是CD4067电路图:

如果看不清可从附件下,如图有3个测试点,红色圆圈。

3个测试点的示波器波形:

(图片1)

(图片2)

说明:1)CD4067的输入均为稳定的电源电平信号;此电路为采集各路电源的电压值。2)模拟开关切换速率从示波器上就能看到,大约200us,模拟开关从手册上看到是小于1us,硬件设计从速率等考虑上都没问题的!

问题1:由于开关切换,信号输出不稳定,导致ADC采集的信号很不稳定,同一路信号有300~500mV的差异,仔细看测试点3,的波形,很不稳定的。

问题2:每次开关切换,测试点2,即开关输入端就会出现毛刺,幅度很大;

问题3:每次开关切换,测试点1,竟然和测试点2的毛刺一样!!中间隔了1级运放,怎么可能?

上述问题是:1)什么原因造成的?2)我要采集稳定的电压,怎么才能完成,硬件板卡已经加工了,怎么简单修改硬件电路?

请求高手帮帮忙,项目紧急!

问题附件.zip
  • 楼主您好,

    您的线路没有看明白,请详细说明仪表放大器在这里的作用是什么?以及你的输入信号在哪里?

    从您的问题1 说明里提到测试点2经过跟随器输入ADC波形有差异,突然又提到测试点3,那这里的测试点3是输入端吗?

    请详细说明您的整个输入输出及各个点的实际作用,以便更好的问您分析问题,谢谢。