这是CD4067电路图:
如果看不清可从附件下,如图有3个测试点,红色圆圈。
3个测试点的示波器波形:
(图片1)
(图片2)
说明:1)CD4067的输入均为稳定的电源电平信号;此电路为采集各路电源的电压值。2)模拟开关切换速率从示波器上就能看到,大约200us,模拟开关从手册上看到是小于1us,硬件设计从速率等考虑上都没问题的!
问题1:由于开关切换,信号输出不稳定,导致ADC采集的信号很不稳定,同一路信号有300~500mV的差异,仔细看测试点3,的波形,很不稳定的。
问题2:每次开关切换,测试点2,即开关输入端就会出现毛刺,幅度很大;
问题3:每次开关切换,测试点1,竟然和测试点2的毛刺一样!!中间隔了1级运放,怎么可能?
上述问题是:1)什么原因造成的?2)我要采集稳定的电压,怎么才能完成,硬件板卡已经加工了,怎么简单修改硬件电路?
请求高手帮帮忙,项目紧急!