REF3025的输出与输入接10K普通电阻,引起输出电压高约150mV,温漂超100ppm

电路为了LM385-2.5和REF3025都可以用(两者不同时使用),造成在REF3025的输出和输入接了10K普通电阻(这个电阻在使用LM385时,接在电源和LM385-2.5的正极),上电后测量REF3025的输出电压比标称值高约150mV,温漂超过100ppm(测量了9只),刚开始以为是买到假片了,后来试着把那个电阻拆了,输出电压2.499,温漂小于50ppm,请问,为何会出现此现象?

  • 首先出现这个问题肯定是因为你加了10k电阻在输出和输入之间造成的,这个从推荐电路接法来看,是不需要也不能加的。因为看不到REF3025内部电路,所以没法向你解释电压高的原因,但是温漂的问题应该是该10k电阻值得漂移导致的。

    LM385和REF3025的实现原理不一样,所以必须分别对待。

  • 说了一堆废话,没一句有用的,现在我当然知道那个电阻不能接了,是通过实践得出的,但是从原理上为什么不能接,还是没明白。

  • 基准源,有两种:串联型和并联型。

    这两种结构的工作原理是不一样的,请您看看REF3025和LM385的手册就会明白。

    REF3025属于串联型基准,是基于帯隙基准电压源,这个帯隙基准电压源是由于内部匹配晶体管之间的电流密度差在一个电阻上产生的,特点:静态电流低、稳定;

    TL385属于并联型(也叫做分流型),是基于二极管基准电压源,需要在输入和输出之间加电阻来,得到一个驱动电流来是的二极管上产生一个电压,特点:设计灵活、对负载具有一定的敏感性、温度系数高

  • 让我说你们什么好呢?不知道是我表达的不清楚还是你们的理解力有问题,我只想从原理上弄明白:为什么在输入与输出之间接了10K的电阻,会引起性能的严重下降,只要回答这个问题,麻烦不要做无用功。

    不需要给我介绍这两种器件的差别,如果我想了解的话,我自己会上网查,并且会查到。而我所问的问题,是查不到的

  • 请把您的原理图贴出来看一下,您第一个帖子,描述的不是很清楚。

    另外,既然您知道是电阻的原因,那么电阻是有热噪声的,而且不同的电阻温漂指标不同。

    而且,也跟您电路中,电阻的接法是有关系的。