Other Parts Discussed in Thread: DRV8711
DRV8711在VM上电后V5引脚是否应该直接回出5v的电压。
现在的现象是当sleepn引脚外加3.3v之后V5才有电压输出,请问正常么?
正常。Sleepn拉低后进入低功耗状态,包括内部LDO在内的电路关闭。相关描述详见规格书。
Applying an active low input to the SLEEPn input pin will place the device into a low power state. In sleep mode,
the motor driver circuitry is disabled, the gate drive regulator and charge pump are disabled, and all analog
circuitry is placed into a low power state. The digital circuitry in the device still operates, so the device registers
can still be accessed via the serial interface.
sleepn低有效,当为低时,模拟电路部分进入低功耗状态,而数字电路是仍能继续工作的,所以通过串口寄存器的状态是可读的。
静态电流指的是没有负载的前提下,流经Vcc的电流,指的是器件本身消耗的电流,这个是不可设置的。
1. 无论电机运行或停止(带保持力矩),电流值都是通过datasheet中的那个公式来计算的,通常我们会固定电流控制回路的Gain值。然后只用调torque register来控制A B中电流的大小。
2. 堵转报警功能是一个只读功能,不会影响和反作用与电机运行。也就是即使堵转报警了,电机该跑还是跑,该堵转还是堵转。
3. 100k