请问 DRV8811的26脚 ENABLEn是否可以直接连在地线上

Other Parts Discussed in Thread: DRV8811

请问,

1、DRV8811 第26脚 ENABLEn是否可以直接连在地线上,从而实现上电即使能?

2、我的实验班中将ENABLEn直接连在地线上,RESETn与SLEEPn直接连接在+5V电源上,现在实验结果是 上电后芯片A,B桥即输出24V电压,无论MCU是否提供频率

3、ISENA与ISENB连接电阻必须用3W的么?

望各路大神不吝赐教,万分感激!!

  • 1. 可以

    2. 如果你是开路测量,结果就是你看到的24v电压,如果带了负载线圈,将会根据你的ISENx电阻值自动进行恒流斩波。

    3. 功率只要满足实际要求就行,可以通过 P = I^2 * Rsen;  I = Vref / (8 Rsen) 两个公式算出来

  • ENABLEn是用来控制输出的,低有效,当为低时,输出使能,为高时,输出为高阻抗。

  •  上电时,ENABLEn应该一个由高到低变化的过程,而SLEEPn和RESETn则是一个由低变高的过程,等VCC上电稳定之后,ENABLEn保持为低,SLEEPn和RESETn为高,器件进入正常工作状态,这几个引脚可以由GPIO控制。

  • ISENA与ISENB连接的电阻是电流采样电阻,或者说是为了限制输出电流最大值的,选择功率时根据其自身耗散功率再留出点余量即可

  • ISENA和ISENB连接电阻的大小是不定的,是用来设置chop current的,你可以参考下datasheet 关于“Current Regulation”的介绍。