请问,
1、DRV8811 第26脚 ENABLEn是否可以直接连在地线上,从而实现上电即使能?
2、我的实验班中将ENABLEn直接连在地线上,RESETn与SLEEPn直接连接在+5V电源上,现在实验结果是 上电后芯片A,B桥即输出24V电压,无论MCU是否提供频率
3、ISENA与ISENB连接电阻必须用3W的么?
望各路大神不吝赐教,万分感激!!
请问,
1、DRV8811 第26脚 ENABLEn是否可以直接连在地线上,从而实现上电即使能?
2、我的实验班中将ENABLEn直接连在地线上,RESETn与SLEEPn直接连接在+5V电源上,现在实验结果是 上电后芯片A,B桥即输出24V电压,无论MCU是否提供频率
3、ISENA与ISENB连接电阻必须用3W的么?
望各路大神不吝赐教,万分感激!!
1. 可以
2. 如果你是开路测量,结果就是你看到的24v电压,如果带了负载线圈,将会根据你的ISENx电阻值自动进行恒流斩波。
3. 功率只要满足实际要求就行,可以通过 P = I^2 * Rsen; I = Vref / (8 Rsen) 两个公式算出来
ENABLEn是用来控制输出的,低有效,当为低时,输出使能,为高时,输出为高阻抗。
上电时,ENABLEn应该一个由高到低变化的过程,而SLEEPn和RESETn则是一个由低变高的过程,等VCC上电稳定之后,ENABLEn保持为低,SLEEPn和RESETn为高,器件进入正常工作状态,这几个引脚可以由GPIO控制。
ISENA和ISENB连接电阻的大小是不定的,是用来设置chop current的,你可以参考下datasheet 关于“Current Regulation”的介绍。