Other Parts Discussed in Thread: DRV8811
求助:
做个个实验板,DRV8811驱动步进电机的,管脚连接如下:
26脚 ENABLEn 接 GND
27脚 SLEEPn 接 +5V
17脚 RESETn 接+5V
8脚 VERF 接 +0.7V
ISEN电阻 0.1Ohm/3W
+VM 接 +24V
现象如下:
不连接步进电机情况下,VCP 35V VGD 7.5V左右
连接步进电机后,24V/3A数字电源启动后会因为过载出现断路保护,然后再恢复,再断路........重复...
2相4线步进电机。
请问:出现电源过载的具体原因是什么? 电路图中芯片的管脚连接是否正确?谢谢指点!!