请教一下TI工程师前辈,我一产品使用CD4053来切换串口。量产的时候发现有部分机器会出现不开机的现象。因为此芯片在开机的时候需要检测RXD为高电平(做硬件配置功能),我用示波器抓RXD上电的波形,发现在不开机的状态下,RXD不能拉到高;在正常开机的状态下,可以拉到高。
CD4053使用12V供电,RXD上拉到3.3V,如果12V先上电,3.3V后上电(确定超前比较多)那么则没有这个现象。
我吧RXD的上拉电阻改小,之前用的是4.7K,我改成1K也可以解决这个问题。
请教一下,这是为什么?
请教一下TI工程师前辈,我一产品使用CD4053来切换串口。量产的时候发现有部分机器会出现不开机的现象。因为此芯片在开机的时候需要检测RXD为高电平(做硬件配置功能),我用示波器抓RXD上电的波形,发现在不开机的状态下,RXD不能拉到高;在正常开机的状态下,可以拉到高。
CD4053使用12V供电,RXD上拉到3.3V,如果12V先上电,3.3V后上电(确定超前比较多)那么则没有这个现象。
我吧RXD的上拉电阻改小,之前用的是4.7K,我改成1K也可以解决这个问题。
请教一下,这是为什么?
非常感谢TI前辈回复我。按照你的意思这批芯片是有问题的?如果是正规的芯片应该不会出现这个问题?
你好,因为你的是部分有这样的问题,所以我有这点怀疑,但是不能确定。不知道你是不是从TI授权代理商卖的产品?
具体情况是这样的:我生产了10K,其中30%在生产测试过程中会出现不开机的情况,并不是每次都不开机,偶尔会出现不开机。另外70%在生产测试中没有发现此情况。
我把不良的机器替换电阻,之前说了用1K替换4.7K电阻,单独测试这30%,没有发现不开机的问题。
所以我想请教一下,这个是芯片的问题还是设计上需要考虑某些因素。
多谢指导!
根据你的描述看起来是焊接在板子上的某些芯片输出对地电阻较小(可能是不同板子间有差别),以致使用4.7K的上拉的时候导致不能上拉至高电平,而使用1K的时候则可以。你先试试用正常的可以开机的芯片取下来装在不能开机的板子上试试能不能开机,这样以后好下结论啊
我用好的芯片装在有问题的板子(会出现不开机的板子)上面,多次测试都没有发现不开机的问题。那我是不是就可以下结论证明CD4053的问题,而非设计问题?
那我以后再使用CD4053的时候,需要注意哪些细节呢?毕竟量产阶段不好修改,还涉及到返工费。
我强调一下,不开机的板子并不是一直不开机,偶尔也是可以开机的。
你好,这样看起来确实是CD4053的问题,我使用我这边的4051测试没有这种问题。以后在使用3.3V上拉的时候我觉得选取2.7K或者3.3K电阻较好,意见供参考呵