CD4053开关问题

  请教一下TI工程师前辈,我一产品使用CD4053来切换串口。量产的时候发现有部分机器会出现不开机的现象。因为此芯片在开机的时候需要检测RXD为高电平(做硬件配置功能),我用示波器抓RXD上电的波形,发现在不开机的状态下,RXD不能拉到高;在正常开机的状态下,可以拉到高。

  CD4053使用12V供电,RXD上拉到3.3V,如果12V先上电,3.3V后上电(确定超前比较多)那么则没有这个现象。

  我吧RXD的上拉电阻改小,之前用的是4.7K,我改成1K也可以解决这个问题。

  请教一下,这是为什么?