LDC1000



LDC1000的SDO端无输出信号是什么原因?测量CLDO脚没有电压正常吗?我使用时把Vdd和Vio都接的5V电源,是否只要给芯片加上5V电源,即使不焊接其它外围器件,CLDO引脚也应该有电压?

  • CLDO脚需要接56nF电容到GND。

    否则你可能测不到电压。

    如果要SDO输出信号,除了供电之外你还需要:

    1)给CLK或者晶振。

    2)CS选中,给SCLK

    可以告诉我们,LDC1000的应用场景吗?

  • 你好,问题是否解决?是否能留下联系方式以便进一步支持,谢谢

  • CLDO脚需要接56nF电容到GND。

    否则你可能测不到电压。

    如果要SDO输出信号,除了供电之外你还需要:

    1)给CLK或者晶振。

    2)CS选中,给SCLK

  • 你好,我是用LDC1000做近距离检测,所有的器件都连接上,LDC1000的时钟由单片机提供,4MHz。与开发板唯一的不同是数字电源与模拟电源采用同一个5V。示波器查看其它信号都正常,就是SDO无信号输出。测量CLDO引脚无电压(而开发板上是1点几伏)。采用细针测量各器件引脚,与板子都连接上了,且没有短路。是否芯片出了问题?我应该怎么排查?谢谢!

  • 你好,出了几天差,昨天回来又重新检查了一遍,还是不行,问题还是原样,昨晚发帖描述了一下。我的邮箱是:zhzhlai@163.com,电话:13613869346,期待您的帮助。谢谢!

  • SDO没有信号,测量下SCLK有没有时钟脉冲,你的单片机的SPI程序检查下是不是有问题。还有硬件链接也要检查下。

  • 你好,我用逻辑分析仪记录下了SCLK、CSB、SDI、SDO和TBCLK,观察波形与手册要求的一致,就是SDO无输出。按理说LDC1000的SPI接口器件只要加上电并提供片选信号,在SCLK和SDI的共同作用下,8个脉冲后SDO引脚就应该有数据输出。结合CLDO引脚无电压的情况,是否意味着芯片内部数字电路没有工作?

  • zhaolai zhang 说:

    你好,我用逻辑分析仪记录下了SCLK、CSB、SDI、SDO和TBCLK,观察波形与手册要求的一致,就是SDO无输出。按理说LDC1000的SPI接口器件只要加上电并提供片选信号,在SCLK和SDI的共同作用下,8个脉冲后SDO引脚就应该有数据输出。结合CLDO引脚无电压的情况,是否意味着芯片内部数字电路没有工作?

    有可能是内部数字电路没有工作,也有可能是硬件链接出问题了,先在检查一下硬件连线把。

  • 给CLK或者晶振。并且CS选中,给SCLK