LDC1000的SDO端无输出信号是什么原因?测量CLDO脚没有电压正常吗?我使用时把Vdd和Vio都接的5V电源,是否只要给芯片加上5V电源,即使不焊接其它外围器件,CLDO引脚也应该有电压?
你好,出了几天差,昨天回来又重新检查了一遍,还是不行,问题还是原样,昨晚发帖描述了一下。我的邮箱是:zhzhlai@163.com,电话:13613869346,期待您的帮助。谢谢!
你好,我用逻辑分析仪记录下了SCLK、CSB、SDI、SDO和TBCLK,观察波形与手册要求的一致,就是SDO无输出。按理说LDC1000的SPI接口器件只要加上电并提供片选信号,在SCLK和SDI的共同作用下,8个脉冲后SDO引脚就应该有数据输出。结合CLDO引脚无电压的情况,是否意味着芯片内部数字电路没有工作?
zhaolai zhang 说:你好,我用逻辑分析仪记录下了SCLK、CSB、SDI、SDO和TBCLK,观察波形与手册要求的一致,就是SDO无输出。按理说LDC1000的SPI接口器件只要加上电并提供片选信号,在SCLK和SDI的共同作用下,8个脉冲后SDO引脚就应该有数据输出。结合CLDO引脚无电压的情况,是否意味着芯片内部数字电路没有工作?
有可能是内部数字电路没有工作,也有可能是硬件链接出问题了,先在检查一下硬件连线把。