TPA3116非音频用法的一些问题请教

我想使用此芯片作为高效率的驱动运放,大部分工作在DC状态下,由于此芯片着重音频AC使用,因此我有如下问题请教:

一,芯片在使用时有DC输入,因此在输入端就不能加隔直电容,我把输入信号转换成共模电压为3V的差分信号直接输入是否可行?

二,芯片手册中介绍芯片有直流输出检测功能,这部分我没太懂,当输出为直流时,芯片输出直接转换为高阻态?还是检测到输出为直流时,芯片三脚(FAULTZ)输出为零,输入到芯片二脚(SDZ)后芯片输出转换为高阻态?如果不把芯片三脚链接到芯片二脚的话。即使芯片输出为直流也可以继续使用吗?

三,如果此芯片不能再DC范围应用,能否推荐一款较大功率classD芯片可以在DC范围内应用?

  • 输入信号过了AC耦合电容后,芯片会提供3V的直流偏置给输入信号。若再输入一定的直流电压,叠加后其输入端差分放大器性能肯定没有3V时候好,且由于不知叠加后6V共模电压是否在该差分放大器共模输入电压范围内,可能会损坏该差分运放。

  • 当输出为直流信号时,芯片的输出直接转换为高阻态,同时在FAULT输出一个低电平信号。如果不把芯片三脚链接到芯片二脚,就不能触发芯片自动复位,输出将一直保持高阻态(无外界信号介入)

  • 对于第三个问题,D类的我暂时没有见到明确写出可以用于DC信号的